It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flusso di ritorno

Applicazione

Questo tipo di anomalia è applicabile alle stazioni di pompaggio delle acque reflue per le quali sono disponibili lo stato di funzionamento della pompa e il livello dell'acqua.

Descrizione

Gli utenti vengono informati di questa anomalia se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Il livello dell'acqua aumenta significativamente subito dopo l'arresto di una pompa.
  • Quando la pompa si arresta, il livello dell'acqua aumenta significativamente più rapidamente rispetto all'avvio della pompa.

Possibile cause

Un problema con la valvola di non ritorno della pompa

Grafici correlati per la valutazione

Per istruzioni su dove trovare i grafici correlati per l'esame, vedere "Dove posso trovare i grafici delle anomalie per l'esame?" inDomande frequenti eventi > Anomalie.

Descrizione del grafico Il primo giorno in cui è stata rilevata l’anomalia

Il grafico mostra i seguenti dati:

  • Lo stato di funzionamento di ogni pompa nella stazione
  • Il livello dell’acqua, se disponibile

Il periodo di tempo del grafico è il giorno in cui è iniziata l'anomalia, con la risoluzione massima.

Il grafico consente all'utente di valutare il problema che ha causato l'anomalia.

Descrizione del grafico Lo stato attuale della stazione

Il grafico mostra quando è attiva l'anomalia. Il grafico mostra i seguenti dati:

  • Lo stato di funzionamento di ogni pompa nella stazione
  • Il livello dell’acqua, se disponibile

Il periodo di tempo del grafico corrisponde all'ultimo giorno, con la risoluzione massima.

Il grafico consente all’utente di valutare lo stato attuale della stazione.

Descrizione del grafico Utilizzo della pompa

Il grafico mostra l'utilizzo giornaliero di ogni pompa nella stazione. Il periodo di tempo nel grafico è di più giorni. Il grafico consente all'utente di valutare i seguenti elementi:

  • Utilizzo della pompa durante il periodo di tempo
  • Per le stazioni multi-pompa, differenze di utilizzo tra le pompe durante il periodo di tempo

Valutazione dei grafici, esempio 1

In questo esempio, la stazione è una stazione di pompaggio delle acque reflue con due pompe impostate per alternarsi regolarmente.

Il grafico Il primo giorno in cui è stata rilevata l'anomaliamostra che, a partire dalle 11:00 del 10 gennaio, il livello dell'acqua aumenta rapidamente subito dopo l'arresto delle pompe. In meno di un minuto, il livello aumenta fino a metà dell'intervallo di livello tra il livello di avvio e il livello di arresto. Il livello aumenta quindi gradualmente fino a raggiungere il livello di avvio.

Questa tendenza del livello dell'acqua indica che non vi è un aumento dell'afflusso che causa l'incremento rapido del livello dell'acqua quando le pompe si arrestano. Al contrario, potrebbe esserci un problema con una valvola di non ritorno.

Il grafico Lo stato attuale della stazionemostra che l'anomalia è ancora in corso nel momento in cui l'utente guarda i grafici.

Il grafico Utilizzo della pompamostra che, dal 10 gennaio, l'utilizzo della pompa 1 è aumentato significativamente ed è molto più elevato dell'utilizzo della pompa 2. Questa tendenza conferma che potrebbe esserci un problema con una valvola di non ritorno.

Valutazione dei grafici, esempio 2

In questo esempio, la stazione è una stazione di pompaggio delle acque reflue con due pompe impostate per alternarsi regolarmente.

Il grafico Il primo giorno in cui è stata rilevata l'anomaliamostra che, fino alle 00:00 del 30 giugno, il livello dell'acqua aumenta linearmente tra il livello di arresto e il livello di avvio.

Alle 12:00 circa, il tempo di funzionamento della pompa 1 aumenta significativamente.

Dopo circa 19:00, il livello dell'acqua aumenta rapidamente quando le pompe si arrestano. In pochi minuti, il livello raggiunge i 3/4 del range di livello totale. Il livello aumenta quindi gradualmente fino a raggiungere il livello di avvio.

Questa tendenza del livello dell'acqua indica che non vi è un aumento dell'afflusso che causa l'incremento rapido del livello dell'acqua quando le pompe si arrestano. Al contrario, potrebbe esserci un problema con una valvola di non ritorno.

Il grafico Lo stato attuale della stazionemostra che l'anomalia è ancora in corso nel momento in cui l'utente guarda i grafici.

Il grafico Utilizzo della pompamostra che, dal 29 giugno, l'utilizzo della pompa 1 è aumentato significativamente ed è molto più elevato dell'utilizzo della pompa 2. Questa tendenza conferma che potrebbe esserci un problema con una valvola di non ritorno.

Disabilita il tipo di anomalia

Se il comportamento identificato come anomalia è normale per una stazione, il tipo di anomalia deve essere disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere "Come posso abilitare o disabilitare un tipo di anomalia?" inDomande frequenti eventi > Anomalie.

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su eventi, allarmi, anomalie e incidenti.