-
Xylem Lowara contribuisce alla rinascita del Molino Stucky
Il cuore del sistema di riscaldamento è costituito da un insieme di pompe centrifughe “In-line”, complete di convertitore di frequenza Hydrovar® modelli FCSH4 150-250/150 e FCS4H 125-200/55; queste distribuiscono l’acqua a 8 sottosistemi di riscaldamento specifici per i vari edifici del complesso. Ogni sottosistema è dotato di una serie di circolatori multivelocità che soddisfano in modo indipendente la domanda di ciascun singolo edificio. -
Approvvigionamento idrico duraturo a Waldviertel
Una condotta principale di 60 chilometri e quattro stazioni di pompaggio trasportano oggi acqua potabile in modo efficiente attraverso il terreno collinare del Waldviertel, combinando affidabilità, efficienza energetica e una progettazione intelligente del sistema. -
Le pompe Xylem forniscono una soluzione completa per la mitilicoltura olandese
La coltivazione di cozze e ostriche avviene nell’Oosterschelde, un’area protetta di circa 37.000 ettari nel Mare del Nord. In quanto parco nazionale più grande dei Paesi Bassi, l’Oosterschelde è un ecosistema cruciale e un punto di riferimento per la pesca sostenibile di mitili, ostriche e crostacei.
-
Le aziende lattiero-casearie del Sud Tirolo puntano su sistemi ad acqua gelida con pompe a velocità variabile.
La cooperativa lattiero-casearia Milchhof Vipiteno è una delle più antiche del Sud Tirolo ed è uno dei principali fornitori del mercato dello yogurt italiano.
-
Un piccolo comune è riuscito a risparmiare 3.000 euro e 7.500 kg di CO₂ all’anno sostituendo una vecchia pompa.
Lichtenau è un piccolo comune di 3.600 abitanti. Il sistema idrico locale fornisce ogni anno 170.000 m³ di acqua a 1.300 abitazioni. L’azienda Augustin, con sede a Gunzenhausen e partner di vendita e assistenza Lowara, supporta da tempo il comune offrendo consulenza e proponendo soluzioni di pompaggio più economiche e innovative grazie al know-how Lowara.
-
Le pompe Xylem Lowara garantiscono prestazioni d’eccellenza nel grattacielo più alto del mondo
Ne è un esempio lo spettacolare Burj Khalifa di Dubai - l’edificio più alto del mondo.
-
Xylem fornisce le pompe per il grattacielo residenziale più alto di Londra
Landmark Pinnacle è un grattacielo di 75 piani situato ai margini del distretto finanziario di Londra, Canary Wharf. Con un’altezza di 233 m, l’edificio è la torre residenziale più alta non solo di Londra, ma dell’Europa occidentale.
-
-
Lowara Pumps help support a unique nickel extraction project
The Thakadu Nickel Purification Plant utilises a process called Nickel Crystallization. A crude nickel sulfate stream is pumped to the purification plant, where it is heated and evaporated into a vacuum, forming nickel sulfate crystals for harvesting.
-
Better effluent quality with the fourth wastewater treatment stage at Aachen-Soers
In search for the best wastewater treatment process in terms of removal of microbiological contaminants and the abatement of bromate discharge, RWTH Aachen University, along with the other environmental institutions, launched a research project and partnered with Xylem to test the effects of wastewater ozonation on water quality and its ecosystem.
-
World’s Tallest Building
Ahmed Ramadhan Juma (ARJ) is supplying 6 water transfer sets (11KW-200KW) and 7 water booster sets (4KW-37KW) utilising vertical and horizontal multistage pumps. The water booster sets are fitted with “Hydrovar”, a bespoke variable speed drive (VSD) designed for pumping applications.
-
Hot to cold, from start to finish
Our technology plays a key part in managing water delivery through all elements of the HVAC cycle. The products can be categorised into those best suited to commercial applications and those for domestic and residential use.
-
Healthy Recovery
Lowara, through its local distributor Efstratiadis SA, collaborated closely with the internal construction team headed by Dr. Papavasilopoulos Fotios, Managing Director of Olympion Clinic, in order to choose the best re-circulation and pumping solutions.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-