-
Lliria Irrigation Association: comprehensive digitization of the irrigation system to improve operational efficiency and resilience
The implementation of an integrated solution, based on the Xylem Vue platform, has enabled the association to transition to digital, centralized, and real-time system management. -
Redland City Council: progetto di miglioramento operativo e gestione dei dati dell’impianto di depurazione
L’implementazione di Xylem Vue ha migliorato sensibilmente la visibilità operativa e la capacità di prendere decisioni basate sui dati presso l’impianto di depurazione di Cleveland. -
Città di Kaufbeuren: maggiore efficienza energetica e delle risorse grazie al controllo di processo basato sull’intelligenza artificiale
L’implementazione del sistema Xylem Vue ha permesso di migliorare la gestione delle sezioni di ricircolo, ricircolo dei fanghi e alimentazione dei filtri percolatori.
-
EMASESA: progettazione e implementazion edi un data lake per aumentare l’efficienza idrica ed energetica
EMASESA, l’azienda municipale che gestisce il servizio idrico di Siviglia, è responsabile dell’intero ciclo dell’acqua nella città e in altri dodici comuni dell’area metropolitana. Fondata nel 1974 dal Comune di Siviglia, rappresenta oggi una delle principali realtà del settore idrico in Andalusia e serve oltre un milione di persone, con un consumo medio di 106 litri per abitante al giorno. -
EMASESA: implementazione di un gemello digitale per ottimizzare le decisioni nella gestione dell’acqua potabile e delle acque reflue
EMASESA gestisce uno dei sistemi idrici metropolitani più articolati della Spagna meridionale e serve circa 1,4 milioni di persone nella città di Siviglia e in undici comuni dell’area metropolitana. -
Stadtentwässerung Celle: ottimizzazione dei processi di depurazione con reti neurali artificiali
Xylem Vue utilizza reti neurali avanzate e un gemello digitale per regolare in modo dinamico l’intensità dell’aerazione e il dosaggio dei reagenti in funzione del carico in ingresso. -
Government of the Principality of Asturias: implementation of a DataHub for regional water cycle management
The solution was set up as a regional DataHub based on the Xylem Vue platform, and provides a comprehensive, centralized view of the regional water cycle to accelerate decision-making. -
Confederazione Idrografica dell’Ebro (CHE): sistema di allerta precoce per la prevenzione e la gestione delle alluvioni nel bacino dell’Ebro
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha implementato un sistema di allerta precoce per anticipare piene fluviali, pluviali e flash flood in tutto il bacino dell’Ebro (85.000 km²), integrando dati provenienti da sensori idrologici e meteorologici, radar pluviometrici e modelli di previsione del tempo, per fornire allerte tempestive, mappe e raccomandazioni operative.
-
Manchester City: Acquisizione e riutilizzo efficiente dell’acqua piovana attraverso dati e analisi
Il Manchester City FC utilizza la tecnologia intelligente e il riutilizzo dell’acqua piovana per ridurre il consumo di acqua potabile nel suo Etihad Campus. Con l’aiuto della piattaforma Xylem basata sui dati, il club punta a ottimizzare l’irrigazione e a raggiungere il riutilizzo completo delle acque piovane entro il 2026.
-
CGUCJT: decision-support system for the Jucar-Turia Canal irrigation system
The implementation of Xylem Vue’s Agrotwin platform has enabled the CGUCJT to transition to digital, centralized, real-time management of the Jucar-Turia Canal’s main irrigation water delivery system. -
Brabant Water: end-to-end advanced water supply digitalization using Xylem Vue
Brabant Water deployed Xylem Vue to digitalize its network, integrating data for near real-time operational intelligence and non-revenue water management. -
Consorzio delle Acque di Tarragona: implementazione di una soluzione avanzata per la gestione dei dati
Il Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), costituito nel 1985, fornisce acqua potabile a 69 comuni della Costa Daurada, in Catalogna, servendo complessivamente circa 1,5 milioni di abitanti, oltre a 26 grandi utenze industriali. Fin dalla sua nascita, il Consorzio ha investito con continuità nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico.
-
ESAMUR: piattaforma completa di digitalizzazione per il monitoraggio avanzato del sistema di depurazione delle acque reflue della regione di Murcia
Il progetto REGEN-IA, sviluppato sulla piattaforma Xylem Vue, nasce con l’obiettivo di integrare, organizzare e valorizzare in un unico ambiente le informazioni operative di ESAMUR. -
Realtime monitoring cuts pollution risk at Scottish Water site
When a critical pumping station failed, Scottish Water used Xylem Vue Secure Connect monitoring and real-time data to restore resilience and protect the environment. -
Mimizan: reducing inflow and infiltration through centralized data collection and analysis
The Mimizan Federation of Municipalities is implementing the Xylem Vue platform to reduce inflow and infiltration by improving infrastructure monitoring. -
Severn Trent Water: digital twin to optimise energy and emissions in WWTPs
The implementation of a digital twin at the Strongford treatment works has enabled Severn Trent Water to visualise plant performance in near-real time. -
CABB: gestione ottimizzata della rete fognaria
CABB ha implementato Xylem Vue per ottimizzare la propria rete fognaria, con l'obiettivo di ridurre gli straripamenti delle fognature fino al 10% e garantire la conformità alle normative. -
EMALCSA: implementation of a digital twin to support decision-making in water supply network operations
The Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) manages the water cycle in the city of A Coruña and seven neighboring municipalities, serving a total population of 400,000. The utility collects, treats and distributes over 36 million cubic meters of drinking water to 138,000 customers each year, via a network of over 560 kilometers, 26 storage tanks and six pumping stations. -
ALJARAFESA: Advanced water cycle asset and work order management
Discover how ALJARAFESA modernized water cycle operations with a unified digital platform that connects asset management, maintenance, and leak detection to improve efficiency, responsiveness, and service delivery. -
Orekan (Navarre Regional Government): early warning system to reduce flood risk
The Autonomous Region of Navarre, located in northern Spain, has a surface area of over 10,000 km² and a population of approximately 680,000, concentrated mainly in the Pamplona metropolitan area. It has a highly complex hydrological system, as it is divided between the Ebro River basin, which covers approximately 90% of the region, and the Cantabrian basin, characterized by short, fast-responding basins. -
Gruppo CAP: gestione intelligente della rete idrica tramite analisi avanzata dei dati e pianificazione predittiva degli asset
Gruppo CAP ha adottato Xylem Vue con IA per ottimizzare 6.500 km di rete idrica, riducendo le perdite e migliorando la gestione degli asset. -
Real-time decision support helps cut combined sewer overflow volume by 100 million gallons and reduces capital needed for regulatory compliance
Evansville is located on the north bank of the Ohio River in southwest Indiana. The City’s sewer system, parts of which are more than 100 years old, serves a population of 163,000, with combined sewers making up almost 40 percent of the total sewer area.
-
Global Omnium: Transforming from Conventional to Smart Water
Global Omnium, one of Spain's largest water utilities, has gone through a remarkable digital transformation over the past two decades - upgrading from conventional meters to an advanced smart meter network of over 550,000 fixed network smart meters. This journey provides valuable lessons for any water utility looking to modernize its operations and capitalize on the latest innovations in smart metering and data analytics.
-
EMASA: improving water efficiency through smart water balance analysis
EMASA (Empresa Municipal Aguas de Málaga S.A.) is the Malaga City Council’s public utility which has been in charge of managing the entire urban water cycle since 1987. The company serves more than 600,000 residents and supplies approximately 42 hm³ of drinking water. The system operates at a flow rate of up to 2 m³/s, ensuring urban water supply through an extensive pipeline network of around 2,000 km, divided into approximately 240 DMAs (District Metered Areas) and equipped with over 240,000 meters, 170,000 of which are smart devices.