Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Monitoraggio e controllo intelligente delle acque piovane

Monitoraggio e controllo intelligente delle acque piovane

Per una gestione corretta delle acque piovane, innanzitutto le aziende di servizi devono verificare l’efficacia della propria rete. Le soluzioni di monitoraggio e controllo di Xylem possono aiutarle con informazioni critiche in tempo reale su pompe, stazioni di pompaggio o intere reti, come nel caso della cittadina di South Bend (Indiana, USA), che ha risparmiato quasi 500 milioni di dollari.

Per monitoraggio e controllo (M&C) si intendono sia la misurazione delle prestazioni di un impianto di pompaggio che l’adozione delle misure correttive necessarie per conseguire i rispettivi obiettivi. Il M&C è fondamentale, perché può fornire una panoramica accurata delle prestazioni e consentire alle aziende di servizi di verificare esattamente quello che accade in qualsiasi punto del proprio impianto di gestione delle acque piovane, aiutandole a prevenire eventuali incidenti ed a prendere le decisioni giuste.

I tre livelli di M&C per la gestione delle acque piovane

Il ruolo del M&C nella gestione delle acque piovane urbane prevede tre livelli di controllo, cioè a livello di pompa, stazione e rete. Grazie alle decisioni intelligenti adottate a ogni livello, le aziende di servizi possono sfruttare il M&C per ottimizzare le prestazioni e prolungare la vita utile del proprio impianto di pompaggio.

Pompa: a questo livello, il M&C prevede aggiornamenti in tempo reale sulle prestazioni di una pompa e la possibilità di controllarla in remoto, ad esempio da una centrale di controllo. Le funzioni più avanzate comprendono il rilevamento di eventuali intasamenti, la pulizia della pompa e l’ottimizzazione del consumo energetico.

Stazione: a livello di stazione e bacino, il M&C può fornire informazioni e funzionalità utili su livello dell’acqua, pulizia della coppa, pulizia delle condutture, interventi di manutenzione, volume complessivo di tracimazioni e portate e relative statistiche.

Rete: nel caso di una rete di più stazioni o bacini collegati, le informazioni e le funzionalità offerte dal M&C comprendono ad esempio rilevamento delle perdite, impostazioni dei profili, tracimazioni controllate, misurazione delle precipitazioni e individuazione immediata di eventuali picchi di portata.

Per saperne di più sulle funzionalità di M&C da implementare prima, durante e dopo le tempeste è disponibile la Complete Guide to Stormwater Management, (Guida completa alla gestione delle acque piovane) che illustra anche le soluzioni di Xylem per ogni livello di M&C.

La prevenzione delle tracimazioni combinate di acque reflue e piovane grazie al monitoraggio della rete

In caso di convogliamento delle acque reflue e piovane in un unico impianto, naturalmente deve essere in grado di resistere alle variazioni di portata di entrambe. In caso di tempeste, la pressione sull’impianto aumenta e i sedimenti presenti possono finire nella stazione di pompaggio.

Xylem può contribuire ad aumentare la capacità di trattamento degli impianti combinati per la gestione delle acque reflue e piovane coordinando il M&C tra le pompe, le stazioni di pompaggio e i depuratori esistenti, assicurando sempre una portata uniforme in entrata.

La riduzione del 70% delle tracimazioni combinate a South Bend

A causa di una rete fognaria obsoleta, la cittadina di South Bend (Indiana, USA) scaricava 4–7,5 miliardi di litri di acque reflue e piovane all’anno nel fiume Saint Joseph River e, per risolvere il problema, ha deciso di rivolgersi a Xylem. Nel 2008, è stato installato un sistema di monitoraggio di oltre 120 sensori in tutto il sistema spartiacque della città.

Nel 2012, dopo un’accurata revisione dei dati ottenuti, la città ha installato la piattaforma Intelligent Urban Watershed™ BLU-X di Xylem, un sistema distribuito di supporto decisionale in tempo reale. Il sistema è costituito da sensori e attuatori intelligenti che “commerciano” la capacità di convogliamento disponibile in tempo reale, come nelle contrattazioni in borsa, per evitare il rischio di inondazioni. BLU-X consente inoltre agli operatori e al personale sul campo di visualizzare le schermate SCADA sui propri smartphone e tablet, oltre che sul portale online.

Dal 2012, i siti di monitoraggio (152 al momento) e 13 chiuse e valvole automatizzate hanno eliminato completamente le tracimazioni di acque bianche a South Bend e ridotto quelle combinate di oltre il 70%. Ottimizzando l’impianto attuale, anziché realizzare nuove infrastrutture, la città ha risparmiato quasi 500 milioni di dollari.

Per saperne di più sul monitoraggio e controllo delle acque piovane

Scarica il manuale: Complete Guide to Stormwater Management