It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Insieme ai clienti per affrontare le sfide idriche dell’India

Insieme ai clienti per affrontare le sfide idriche dell’India

In molte città di tutta l’India, oltre il 40% dell’acqua depurata viene perduto prima di raggiungere l’utente finale a causa di perdite dai tubi, contatori malfunzionanti o furti e questo problema si aggiunge alle altre sfide critiche come la scarsa qualità dell’acqua per effetto dell’inquinamento.

Nell’ultimo anno, la pandemia ha accentuato ulteriormente l’urgenza di una potabilizzazione e sanificazione affidabile dell’acqua, sia per prevenire la diffusione del virus che per la salute delle comunità in generale. Per una gestione ottimale delle risorse idriche è fondamentale il ricorso a soluzioni tecnologiche all’avanguardia, e questo vale anche per la prevenzione degli sprechi.

Per affrontare le problematiche più impellenti correlate all’acqua sono stati interpellati i professionisti più stimati delle aziende idriche, ma anche imprenditori, industriali e legislatori di tutta l’India. Xylem India è estremamente onorata di fornire il proprio aiuto e sostenere il loro incredibile sforzo per contribuire alla sicurezza idrica del Paese.

Affrontare le sfide legate alle acque reflue per la salute e la resilienza delle comunità

A Jamnagar, città nello stato di Gujarat, le fognature erano ancora a cielo aperto con evidenti problemi di igiene, stagnazione e conseguente contaminazione dell’acqua potabile. Inoltre, le acque reflue non trattate venivano scaricate direttamente nei fiumi Rangmati e Nagmati, che sfociano nel Golfo di Kutch inquinando l’ambiente biologico e marino, compreso il Santuario degli uccelli di Khijadia.

Essar Projects Ltd e Thermax Joint JV hanno deciso di affrontare il problema per conto della città e a tal scopo hanno realizzato un depuratore in grado di trattare 70 milioni di litri di acque reflue al giorno, e si sono impegnate a gestire l’impianto per 15 anni. Nell’ambito del progetto, Essar si è rivolta a Xylem per l’installazione di una Intermittent Cycle Extended Aeration Solution (ICEAS) o soluzione di aerazione estesa a ciclo intermittente, cioè un reattore batch sequenziale (SBR) avanzato per la depurazione delle acque reflue municipali e industriali che offre numerosi vantaggi in termini di ingombro ridotto, controlli affidabili e robusti nonché costi contenuti di investimento, gestione e manutenzione. La soluzione di processo ICEAS completamente integrata comprende anche impianti di aerazione, soffianti, pompe, mixer, monitoraggio e controllo.

Grazie alla soluzione Sanitaire ICEAS di Xylem, ora la città di Jamnagar è in grado di pretrattare le acque reflue per il riuso nelle industrie nelle vicinanze e lo scarico dell’effluente non trattato non rappresenta più un problema per gli ecosistemi marini della regione. Naturalmente la soluzione ha contribuito anche alla salute della comunità e alla qualità delle acque dei fiumi Rangmati e Nagmati e di conseguenza alla parziale bonifica delle aree litoranee e alla tutela delle risorse d’acqua dolce.

La soluzione alle sfide legate alla scarsità d’acqua

Il Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme (KLIS) è uno degli impianti di irrigazione multipiano più grandi al mondo ed è stato realizzato direttamente sul fiume Godavari a Kaleshwaram, Bhupalpally e Telangana. Il progetto è stato concepito per imbrigliare le acque alluvionali del fiume e rendere Telangana più resiliente alla siccità.

In collaborazione con Megha Engineering and Infrastructure Limited (MEIL), uno degli appaltatori del KLIS, Xylem ha fornito le proprie pompe con voluta metallica personalizzate Flygt A-C, ognuna con una portata di 75.000 litri d’acqua al secondo a un’altezza di 35 metri. Grazie ai motori da 40 MW installati alla stazione di pompaggio di Sundilla, l’impianto è in grado di aspirare l’acqua a monte del Sundilla Barrage e di pomparla allo Sripada Yellampalli Project.

Con l’ausilio delle pompe Flygt di Xylem, il progetto KLIS potrà contribuire a risolvere le sfide legate alla siccità negli aridi distretti vicini di Telangana, sfruttando l’acqua per l’irrigazione, come acqua potabile nonché per uso industriale.

La continuità delle attività del cliente in tempi di pandemia

Durante la pandemia, con numerosi Paesi di tutto il mondo in rigido lockdown, le aziende manifatturiere dovevano comunque garantire la continuità delle proprie attività, come nel caso di uno dei maggiori produttori indiani di carta e cellulosa con sede a Telangana.

Questa azienda in particolare è rinomata per l’impiego di tecnologie avanzate ed ecologiche per la produzione della carta e per il processo di sbiancatura utilizza un impianto a ozono WEDECO di Xylem. Durante la pandemia, Xylem ha assistito l’azienda sia con il proprio personale che con diversi servizi, assicurando la continuità di produzione dell’ozono necessario per il processo anche in tempi di grande incertezza.

Grazie all’affidabilità della tecnologia per la produzione di ozono di Xylem e al supporto del proprio staff, l’azienda è riuscita a conseguire i propri obiettivi in termini di rispetto dell’ambiente senza rinunciare alla massima efficienza dei processi contenendo anche i costi.

Xylem è orgogliosa di collaborare con clienti di tutta l’India che sostengono una gestione delle risorse idriche più sostenibile a tutto vantaggio delle comunità e delle economie locali. Insieme, possiamo contribuire a creare un mondo più equo e sostenibile.