It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Un’azienda idrica di Parigi rileva velocemente le perdite in una conduttura con SmartBall®

Un’azienda idrica di Parigi rileva velocemente le perdite in una conduttura con SmartBall®

Eau de Paris, azienda idrica pubblica di Parigi (Francia), non poteva più rimandare l’ispezione di una conduttura critica per la distribuzione dell’acqua potabile che ormai aveva raggiunto 100 anni di età, naturalmente senza interrompere il servizio. La soluzione? La piattaforma SmartBall di Xylem è riuscita a localizzare le perdite con estrema velocità e precisione in tre sessioni differenti.

Eau de Paris è responsabile della distribuzione dell’acqua potabile a 3 milioni di abitanti e punta a essere leader anche nella gestione sostenibile delle risorse idriche, senza rinunciare alla massima qualità. Inoltre, l’azienda cerca di ottimizzare continuamente le proprie attività con le tecnologie digitali per contenere al massimo le tariffe.

Lo scorso anno, Eau de Paris doveva ispezionare la conduttura di Voulzie, lunga ben 39 km e costruita nel 1924. Realizzata in ghisa e con un diametro di 1,25 metri, la conduttura poneva due problemi.

In primo luogo, la conduttura non poteva essere ispezionata direttamente dal personale perché era troppo stretta e lo spazio non era sufficiente per l’eventuale introduzione di una telecamera. In secondo luogo non era possibile interrompere il servizio perché si tratta di una delle arterie principali per la distribuzione quotidiana dell’acqua potabile a tutta Parigi.

Eau de Paris, che collabora con Xylem da più di 30 anni, ha scelto la piattaforma SmartBall dell’azienda anche per la velocità di impiego.

La piattaforma SmartBall è uno strumento autonomo in grado di localizzare anche le perdite di piccole dimensioni per mezzo di un sensore acustico ad altissima sensibilità e può essere utilizzata anche per mappare le condutture, un aspetto particolarmente utile per quelle più vecchie.

SmartBall viene introdotta nella conduttura e si muove autonomamente al suo interno, quindi viene estratta al termine dell’ispezione.

La localizzazione di ogni perdita con coordinate GPS

La conduttura di Voulzie è stata ispezionata in tre fasi. La prima sezione di 16 km ha richiesto 18 ore, la seconda di quasi 19 km ha richiesto 21 ore e l’ultima sezione di 4 km ha richiesto 5 ore. Al termine dei lavori, i dati raccolti dalla piattaforma SmartBall sono stati elaborati in un rapporto completo di categorizzazione della natura di ogni perdita e relativa localizzazione con coordinate GPS.

“Questo esperimento è stato un grande successo”, afferma Sebastien Popot, Head of the Diagnostics Project Unit, Eau de Paris. “Le innovazioni digitali come la piattaforma SmartBall possono rivelarsi un alleato prezioso per ottimizzare sia la gestione della rete che delle risorse idriche in generale, a tutto vantaggio degli utenti e dell’ambiente”.

Grazie al rapporto di ispezione esauriente fornito da Xylem, Eau de Paris ha potuto iniziare a riparare prontamente le perdite in ordine di priorità.

Per saperne di più sulle soluzioni per l’ispezione delle condutture di Xylem

Richiesta di informazioni