Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Una nuova guida alla prevenzione della cavitazione delle pompe

Una nuova guida alla prevenzione della cavitazione delle pompe

Una nuova guida redatta da Xylem riporta che i danni da cavitazione alle pompe sono in aumento, spesso a causa di errori a livello progettuale degli impianti e della necessità di contenerne i costi. “Pump cavitation and how to avoid it” illustra nel dettaglio tutti i problemi di cavitazione, e in particolare l’esigenza di misure preventive già in fase di progettazione. 

“Negli ultimi cinque anni abbiamo riscontrato un aumento significativo dei problemi di cavitazione, principalmente a causa di errori di progettazione dei sistemi di pompaggio e della mancanza di conoscenza delle cause della cavitazione”, afferma Bob Went, esperto di progettazione di sistemi di pompaggio di Xylem e autore della guida. 

“Attualmente, i progettisti del settore idrico devono confrontarsi con una moltitudine di tecnologie differenti ed è impensabile che possano conoscere a fondo tutti i possibili aspetti correlati alla progettazione degli impianti ed ai problemi di cavitazione”, aggiunge Went. “Il risultato è un aumento dei problemi di cavitazione, nonostante il fenomeno sia conosciuto da tempo”. 

La cavitazione avviene quando il liquido nella pompa si trasforma in bolle di vapore a bassa pressione. Implodendo, queste bolle creano un’onda d’urto che colpisce la girante, con conseguenti vibrazioni e danni meccanici che alla fine comportano la rottura della pompa. 

“Ho potuto riscontrare in prima persona un aumento del numero di installazioni in cui i problemi provocati dalla cavitazione, ad es. le vibrazioni, raggiungono un livello tale da comportare danni meccanici alla pompa. Inoltre, in certi casi i problemi correlati alla cavitazione possono ridurre la vita utile della pompa da circa 10–15 anni a soli 2 anni”. 

Went spiega che troppo spesso la colpa viene attribuita alla pompa. “I problemi ai sistemi di pompaggio, che possono essere numerosi e variegati e comprendono anche la cavitazione, spesso si manifestano direttamente nella pompa, ma raramente sono causati dalla stessa. In realtà, 9 problemi su 10 non sono causati dalla pompa, ma da problemi quali la cavitazione, errori di progettazione, mancata manutenzione ecc.”. 

Went prosegue: “La progettazione è tutto. La cavitazione è facile da evitare nella fase di progettazione, ma una volta sul campo può risultare estremamente difficile e costoso rimediare al problema. Ho assistito a numerosi casi in cui è stata sostituita una pompa in un impianto esistente senza prestare l’attenzione necessaria a come evitare problemi di cavitazione. Questo si ottiene garantendo una pressione di aspirazione sufficiente”. 

“Anziché apportare alcune semplici modifiche progettuali, come l’utilizzo di tubi con diametro più grande o la rimozione del basamento in calcestruzzo per posizionare la pompa più in basso, talvolta la necessità di ridurre i costi induce i progettisti a prendere decisioni sbagliate, riducendo la vita utile della pompa”. 

Went conclude: “Il mio consiglio per gli  utilizzatori di pompe è consultare un esperto già nella fase di progettazione. Esistono numerose soluzioni per evitare i problemi di cavitazione, ma prima di tutto devono essere affrontati con un approccio orientato alla prevenzione e non  alla correzione. Un piccolo costo aggiuntivo nella fase di progettazione può evitare un duro lavoro e investimenti onerosi in futuro”.

da Simon