It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Guida ai regolamenti per i motori diesel Stage V per pompe portatili

Guida ai regolamenti per i motori diesel Stage V per pompe portatili

In vista dell’imminente entrata in vigore delle nuove normative europee sulle emissioni Stage V per i motori diesel, Xylem ha realizzato una guida specifica per agevolare i propri clienti in questa fase di transizione. La guida offre una panoramica dei nuovi regolamenti Stage V e delle best practice per la manutenzione delle pompe, oltre che per massimizzare l’efficienza delle flotte. Infine, contiene una presentazione delle nuove pompe Xylem conformi ai regolamenti Stage V e delle tecnologie intelligenti di monitoraggio.

I produttori di pompe con motori diesel dovranno passare ai motori Stage V entro la fine del 2021. Xylem è in prima linea in questa transizione, con una serie completa di soluzioni Stage V in grado di massimizzare le prestazioni e l’efficienza, oltre a minimizzare la manutenzione.

Le normative Stage V impongono limiti ancora più rigorosi alle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi e ossidi di azoto, ma introducono anche un limite al numero di particelle emesse.

“La nostra nuova ‘Guida ai motori diesel Stage V’ riassume le best practice basate sulla nostra grande esperienza di lavoro con i motori Stage V”, afferma Simon Mathias, Regional Product Manager in Xylem. “La nostra esperienza deriva sia dalle applicazioni pratiche che dai numerosi test condotti per semplificare i requisiti di manutenzione, oltre a ridurne la frequenza”.

La guida approfondisce le sfide e le soluzioni per ottemperare ai nuovi regolamenti per i motori diesel Stage V, illustrando sia i limiti previsti in materia di sostanze inquinanti che le strategie per il controllo delle emissioni di scarico. Inoltre, contiene una sezione di domande e risposte con i tecnici di Xylem in merito al funzionamento delle attrezzature con i motori Stage V, i suggerimenti per una manutenzione efficace ed un glossario relativo alle tecnologie di scarico diesel.

“Abbiamo maturato una grande esperienza in merito ai regolamenti Stage V e alle tecnologie di controllo delle emissioni, ed abbiamo quindi deciso di metterla a disposizione dei nostri clienti”, afferma Mathias. “Siamo pronti ad aiutare e informare i clienti in tutto il processo, per garantire la continuità del loro lavoro e ridurre al minimo le interruzioni in questa fase di transizione”.

Le nuove pompe Godwin conformi ai regolamenti Stage V

Xylem è all’avanguardia nel settore idrico nella transizione ai motori diesel Stage V, con il lancio di due innovative pompe Godwin Dri-Prime serie S. Questi quattro modelli da 4" amplieranno ulteriormente la gamma esauriente di pompe per drenaggio Godwin serie S conformi ai regolamenti Stage V. Le pompe sono progettate per massimizzare le prestazioni e l’efficienza, oltre a minimizzare la manutenzione, e naturalmente in conformità ai regolamenti più rigorosi in materia di motori diesel sia nell’Unione Europea che nel Regno Unito.

Inoltre, tutti i modelli serie S sono equipaggiati con la tecnologia Field Smart Technology (FST) di nuova generazione di Xylem. FST è una piattaforma SaaS basata sul cloud per il monitoraggio e il controllo intelligente. Abbinata ad un motore Stage V, la tecnologia FST di Xylem può contribuire a mitigare alcune problematiche come l’imprevedibilità dei cicli di rigenerazione monitorando i livelli di carico e fuliggine.

Scarica la guida ai motori diesel Stage V

Stage V Diesel Engine Guide: For Portable Pumps in the UK and European Markets (Guida ai motori diesel Stage V per le pompe portatili in Unione Europea e Regno Unito)