It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Una località turistica colombiana ha trovato una soluzione per il trattamento delle acque reflue

Una località turistica colombiana ha trovato una soluzione per il trattamento delle acque reflue

La cittadina di Tolú, sulla costa caraibica della Colombia settentrionale, a breve avrà spiagge più pulite grazie alla nuova soluzione di Xylem per il trattamento delle acque reflue. Questa soluzione si basa sul processo Sanitaire ICEAS di Xylem, che offre costi nettamente inferiori e vantaggi operativi. 

A Tolù, rinomata località turistica per i colombiani, serviva una soluzione, per il trattamento delle acque reflue, che fosse in grado di mantenere pulite le spiagge e di ridurre i cattivi odori. La scelta è ricaduta su Xylem per lo sviluppo di una soluzione per il trattamento secondario delle acque reflue che, non solo dovrà eliminare il problema degli odori degli scarichi e migliorare sensibilmente la qualità delle acque reflue, ma occuperà anche meno spazio in modo che l’area possa essere destinata ad altri utilizzi. 

La soluzione si basa sul processo ICEAS (Sanitaire Intermittent Cycle Extended Aeration), che presenta vari vantaggi rispetto alla convenzionale tecnologia a fanghi attivi e alla tecnologia a reattore sequenziale discontinuo (SBR). Diversamente da un impianto convenzionale a fanghi attivi, la tecnologia Sanitaire ICEAS non necessita di serbatoi di sedimentazione primari e secondari, ma offre invece l’afflusso continuo in un unico bacino. L’afflusso continuo garantisce omogeneità di carico e di flusso in tutti i bacini, semplificando quindi il controllo delle operazioni e dei processi e al contempo riducendo i costi. 

Il sistema Sanitaire ICEAS di Xylem, che verrà completato nel novembre del 2013, integra il sistema di aerazione, i sedimentatori,  le soffianti, il monitoraggio, i comandi e gli strumenti. La soluzione per il trattamento delle acque reflue di Tolú sarà anche uno dei primi sistemi in Colombia a ricorrere alla disinfezione a viaggi UV. Il sistema di disinfezione a raggi UV WEDECO TAK di Xylem e le pompe per fanghi Flygt di Xylem saranno compresi nell’impianto. 

La soluzione Xylem consentirà all’impianto di raggiungere una qualità di scarico di gran lunga superiore agli standard di legge locali, con un risparmio annuale dell’11% circa sui costi di manutenzione. 

Positivo per l’ambiente e per l’economia 

“Siamo lieti di collaborare con le autorità di Tolú per sviluppare questa soluzione innovativa che migliorerà la vita delle persone”, sostiene Juan Contreras, project manager di Xylem Colombia, “e rappresenterà una soluzione sostenibile per le acque reflue  di cui beneficerà l’ambiente”. 

Oltre a favorire l’economia locale, il miglioramento della qualità di scarico dall’impianto comporterà la possibilità di riutilizzare le acque reflue per attività domestiche, agricole e turistiche. La nuova soluzione occuperà inoltre un’area molto più piccoladi soli 400 metri quadrati, rispetto alle tradizionali lagune  di 15.000 metri quadrati che è destinata a sostituire. Lo spazio così guadagnato verrà utilizzato a fini commerciali e ospiterà una riserva d’acqua. 

“Oltre a migliorare sensibilmente la qualità delle acque reflue della zona, il nuovo sistema di Xylem avrà un effetto molto positivo sull’ecosistema locale e nel complesso sull’ambiente della regione”, afferma Eduardo Ghisays, Direttore di Consortium Aguas Del Golfo, il gruppo responsabile dello sviluppo del nuovo impianto. “Tolú ha una splendida costa lunga un chilometro. Il nuovo sistema renderà le spiagge più pulite, e ci attendiamo che questo dia un forte impulso al turismo nella regione”. 

Maggiori informazioni sulle soluzioni Xylem per il trattamento delle acque reflue. 

da Simon