It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bandiera Blu per una spiaggia indiana grazie alla soluzione di Xylem

Bandiera Blu per una spiaggia indiana grazie alla soluzione di Xylem

Recentemente, il Ministero dell’Ambiente Indiano ha deciso di richiedere il conferimento della prestigiosa Bandiera Blu per una spiaggia di ognuno degli stati sulla costa del Paese. Per ottenere la Bandiera Blu, le spiagge devono soddisfare requisiti estremamente rigorosi in termini di qualità delle acque e rispetto dell’ambiente. Grazie alla soluzione di monitoraggio delle acque di Xylem installata a Shivrajpur Beach, ora l’India ha raggiunto 8 Bandiere Blu.

Situata all’estremità del Mar Arabico, nello stato indiano di Gujarat, Shivrajpur Beach è una baia di sabbie bianche e acque cristalline immediatamente a nord dei luoghi di pellegrinaggio degli indù di Dwarka. A differenza di molte altre spiagge del Paese, Shivrajpur è piuttosto lontana da stabilimenti industriali e megalopoli, ed è anche per questo l’ambiente è molto più pulito.

La posizione relativamente rurale della spiaggia e l’eccellente qualità delle acque hanno reso Shivrajpur Beach tra i contendenti più papabili per l’ambito titolo di Bandiera Blu, un marchio ecologico internazionale che viene conferito alle migliori spiagge in termini di qualità e servizi offerti.

Il piano dell’India per il conferimento della Bandiera Blu

Il programma Bandiera Blu riconosce fin dal 1985 le spiagge che soddisfano una lunga serie di criteri, dalla qualità delle acque di balneazione alla gestione ambientale sostenibile e alle misure di sicurezza adottate. Gestita dalla danese Foundation for Environmental Education (FEE), la Bandiera Blu è stata conferita a più di 4.000 spiagge di quasi 50 Paesi nel mondo. È un riconoscimento molto ambito, perché contribuisce ad attrarre i turisti e sottolinea allo stesso tempo il forte impegno della comunità a sostegno dell’ambiente marittimo locale.

Quando il Ministero dell’Ambiente Indiano ha deciso di richiedere il conferimento della Bandiera Blu per una spiaggia in ognuno degli stati sulla costa del Paese, le autorità di Gujarat hanno immediatamente concentrato i propri sforzi su Shivrajpur Beach. A tal scopo, la Gujarat Ecology Commission (GEC) ha istituito un Comitato per la gestione della spiaggia a Dwarka e avviato le procedure per la candidatura al premio.

Il monitoraggio della qualità delle acque a Shivrajpur Beach

Uno dei criteri chiave per il riconoscimento è il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione. Grazie ai fondi del Piano integrato di gestione delle aree litoranee del governo indiano, la commissione ha lavorato in collaborazione con il partner di Xylem, A&S Creations, alla selezione delle migliori attrezzature per questa applicazione.

“Alla fine, gli scienziati della GEC hanno optato per le boe YSI EMM68 di Xylem, perché sono rimasti estremamente impressionati dalle loro prestazioni”, afferma Rajiv Bhatia, Analytics Manager in Xylem. “Inoltre, sono sufficientemente leggere per poter essere dispiegate e ritirate da due tecnici su un’imbarcazione di piccole dimensioni, senza sommozzatori, riducendo quindi i costi di installazione e manutenzione”.

Le boe sono equipaggiate con una sonda di misurazione multiparametrica di qualità dell’acqua YSI EXO2. Grazie alle 6 porte per sensori, la sonda EXO2 misura costantemente ogni 15 minuti: temperatura, conduttività, salinità, torbidità e solidi totali dissolti, ossigeno dissolto, pH, potenziale di ossido-riduzione, clorofilla, sostanza organica dissolta fluorescente e ficoeritrina – un pigmento caratteristico dei cianobatteri. La settima porta alloggia una sorta di tergicristallo centrale anti-imbrattamento che contribuisce ad assicurare una maggiore precisione e ridurre la frequenza di manutenzione della sonda.

“La boa costiera EMM68 e la sonda EXO2 sono ideali per un’applicazione che richiede durata, affidabilità e versatilità come quella di Shivrajpur Beach”, afferma la Dott.ssa Stephanie A. Smith, Product Segment Manager for Outdoor Water Quality in YSI. “Ora la Gujarat Environmental Commission può disporre di una mole massiccia e continua di dati sulla qualità delle acque che consentirà non soltanto di garantire la qualità e il livello di dettaglio richiesti per partecipare al programma Bandiera Blu, ma potrà anche fornire indicazioni preziose su come tutelare la qualità delle acque in uno dei tratti costieri più affascinanti di tutta l’India occidentale”.

8 Bandiere Blu per le spiagge indiane

Nell’ottobre 2020, il piano indiano per il riconoscimento delle proprie spiagge con la Bandiera Blu ha riscosso un successo senza precedenti con ben 8 spiagge, tra cui Shivrajpur Beach. 

“È un momento di grande orgoglio per l’India, in quanto tutte le 8 spiagge indicate dal governo hanno conquistato l’ambito riconoscimento di #BandieraBlu”, ha scritto su Twitter il Ministro di Ambiente, Foreste e Cambiamenti Climatici della Federazione Indiana, Shri Prakash Javadekar.

“La #BandieraBlu è stata assegnata alle 8 spiagge indiane da una giuria internazionale”, ha aggiunto, “e rappresenta anche un riconoscimento a livello globale degli sforzi compiuti dall’India per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile”.

Per l’articolo integrale e altro

Scaricate la rivista Mission: Water di YSI