It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

L’acqua a servizio del settore metallurgico

Nella produzione metallurgica non c’è spazio per compromessi. Xylem contribuisce a proteggere le apparecchiature, a massimizzare i tempi di attività e a sostenere la sostenibilità con soluzioni di pompaggio affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico.

industrial plant for the production of sheet metal in a steel mill - storage of sheet rolls ; Shutterstock ID 1421414402; purchase_order: Marketing AW EMEA campaign; job: ; client: ; other:

Soluzioni affidabili per la gestione dell’acqua nell’industria siderurgica e metallurgica

La produzione dell’acciaio è uno dei processi industriali che richiede il maggior consumo idrico. Un tipico impianto siderurgico assorbe circa 28 m³ di acqua per ogni tonnellata di acciaio prodotta, mentre il consumo effettivo di acqua è inferiore, approssimativamente da 1,6 a 3,3 m³ per tonnellata, poiché circa il 90% dell’acqua viene trattata, raffreddata e riutilizzata o restituita alla fonte. Gran parte di quest’acqua viene impiegata nei sistemi di raffreddamento e di circolazione, dove le prestazioni affidabili delle pompe sono essenziali per proteggere le apparecchiature critiche e mantenere una produzione continua. 

Gli impianti di lavorazione dell’acciaio e dei metalli operano in condizioni di temperature estreme, funzionamento continuo e devo rispettare requisiti ambientali e di efficienza sempre più elevati. I guasti ai sistemi di raffreddamento o di tempra comportano costosi tempi di fermo, maggiori spese di manutenzione e un aumento del consumo energetico.

Xylem combina una tecnologia collaudata nel settore delle pompe con una profonda competenza applicativa per aiutare fornitori, proprietari, operatori e appaltatori di servizi degli impianti ad affrontare queste sfide con sicurezza. Più che un semplice produttore di pompe, Xylem è un partner di fiducia che fornisce soluzioni affidabili, efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili per la gestione dell’acqua in ambienti industriali esigenti.

Perché Xylem?

  • Affidabilità – Progettati per un funzionamento continuo, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo non programmati. 
  • Efficienza – Il sistema idraulico ottimizzato e i motori ad alta efficienza contribuiscono a ridurre il consumo energetico e i costi operativi. 
  • Sostenibilità – Soluzioni che favoriscono un uso responsabile dell’acqua e riducono l’impatto ambientale. 
  • Competenza – Conoscenza delle applicazioni e assistenza tecnica da parte di uno specialista globale nel settore dell’acqua industriale. 
  • Partnership – Scelta da costruttori di impianti, operatori e appaltatori di manutenzione in tutto il mondo.

Scarica la nostra brochure industriale

Più di un semplice fornitore di pompe

Xylem è molto più di un produttore di pompe di alta qualità. Siamo un partner esperto nella fornitura di soluzioni, che lavora a stretto contatto con fornitori di impianti, appaltatori EPC, gestori di impianti e specialisti della manutenzione per offrire soluzioni affidabili per la gestione dei fluidi, su misura per le esigenze dell’industria siderurgica e metallurgica.

Il nostro team comprende il ruolo fondamentale della gestione idrica nel mantenimento dell’efficienza produttiva, nella protezione delle attrezzature e nel sostegno alle iniziative di sostenibilità. Che si tratti di progettare un nuovo impianto, di aggiornare sistemi esistenti o di sostituire attrezzature, Xylem fornisce sia i prodotti che il supporto tecnico necessari per garantire prestazioni a lungo termine.

Contattate i nostri esperti del settore

Cercate la soluzione di pompaggio giusta per la vostra applicazione? I nostri specialisti sono pronti ad aiutarvi a scegliere la soluzione ottimale per il vostro progetto.

Contattaci

Siamo a tua disposizione. Compila il modulo sottostante per avere maggiori informazioni o per richiedere un preventivo.

*  Campo obbligatorio