Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Un aiuto concreto per un ospedale COVID-19 in Russia

Un aiuto concreto per un ospedale COVID-19 in Russia

Di pari passo alla diffusione del COVID-19 in tutto il Paese, la Russia ha adottato diverse misure per affrontare l’aumento di pazienti, tra cui la realizzazione di nuovi centri COVID-19 dedicati. La costruzione di un nuovo ospedale attrezzato per il coronavirus nei pressi di Mosca è iniziata nel mese di marzo ed i lavori sono stati completati in poco più di un mese. Il nuovo ospedale prevede 12 complessi per una superficie complessiva di 70.000 mq, con 500 posti letto di cui 250 di terapia intensiva. Il centro di contenimento delle infezioni, che può ospitare fino a 1.000 operatori sanitari, è equipaggiato con attrezzature medicali all’avanguardia.

La sfida

L’ospedale produce diversi tipi di acque reflue, dai reparti di degenza alle sale operatorie, dai laboratori di analisi ai reparti clinici, dalle unità di terapia intensiva alle lavanderie. Il contenuto spazia dai materiali non biologici e fibrosi ai residui medicali.

Per assicurarne un trattamento efficace, l’ospedale aveva un bisogno immediato di stazioni di pompaggio delle acque reflue, oltre a un serbatoio di reazione del disinfettante, di sistemi pre-trattamento per lo scarico nella rete fognaria pubblica nonché di un impianto di depurazione per l’acqua calda sanitaria.

La soluzione

In collaborazione con il proprio distributore RDE, Xylem ha fornito un totale di 11 pompe da installare in 3 nuove stazioni di pompaggio delle acque reflue: otto Flygt N 3127 e tre Flygt N 3069. Tutte le pompe sono equipaggiate con la tecnologia idraulica Adaptive N®, che assicura sempre la massima efficienza con un consumo energetico inferiore del 25% a prescindere dalla velocità della girante o dal carico di lavoro.

Poiché tutte le acque reflue del nuovo ospedale sarebbero state pre-trattate chimicamente prima di essere scaricate nella rete fognaria, Xylem ha fornito anche 12 mixer Flygt 4640 a supporto dei processi di disinfezione nel serbatoio di reazione. I serbatoi sono interrati e di conseguenza Xylem ha dovuto assicurare la massima qualità di miscelazione dell’intero volume dei serbatoi, oltre a ridurre al minimo l’esigenza di manutenzione.

Xylem ha fornito anche diversi servizi complementari come i calcoli per il posizionamento dei mixer Flygt, aiutando i progettisti ad ottenere le prestazioni richieste ed a sfruttare il design dei serbatoi esistenti senza modifiche strutturali. Per le applicazioni legate all’acqua calda sanitaria, Xylem ha fornito quattro pompe Lowara Ecocirc XL ad alta efficienza.

Impatto e vantaggi

L’installazione delle attrezzature di Xylem ha consentito all’ospedale di smaltire correttamente tutte le acque reflue anche nei momenti di maggiore pressione.

“Il nuovo impianto per la depurazione sia delle acque bianche che delle acque reflue che abbiamo avuto l’onore di fornire durante la pandemia è stato determinante sia per i pazienti che per il personale dell’ospedale, oltre che per la comunità di Mosca in generale”, afferma Grigory Erantsev, Direttore Generale di Xylem per Russia, Bielorussia e Kazakistan. “L’acqua è fondamentale per la salute pubblica, e Xylem è molto orgogliosa di contribuire a risolvere le problematiche correlate all’acqua dei propri clienti e di tutti gli altri interessati”.