It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Retrofit & Aggiornamento Stazioni di Pompaggio

Se stai pensando di aggiornare la tua stazione di pompaggio ricorda che puoi sempre rivolgerti a Xylem. Indipendentemente dalla sfida che devi affrontare, ti aiuteremo a trovare la soluzione giusta. Non importa se la tua installazione è in bagnato o asciutto, o se utilizzi una pompa Flygt o della concorrenza - siamo al tuo servizio.

Per l’aggiornamento tipico della stazione di pompaggio ti possiamo aiutare con:

  • Forniamo pompe, valvole e sistemi di controllo nuovi per le stazioni nei pozzi asciutti per migliorare l’affidabilità e la capacità.
  • Aggiorna con una pompa Flygt tutti i modelli di pompe sommergibili nelle tue stazioni con pozzo asciutto. Se necessario, disponiamo di adattatori per il collegamento alle tue stazioni di mandata. Un progetto di riassetto completo prevede anche tutta l’attrezzatura elettro-meccanica, comprese le valvole e il sistema di controllo.
  • Migliora la geometria del pozzo bagnato della tua stazione di pompaggio circolare per mezzo dell’inserto TOP. Il design della base TOP permette di ridurre la formazione di sedimenti e i problemi derivanti dagli odori. Inoltre, contribuisce a ridurre i costi di manutenzione grazie alla costruzione autopulente.
  • Riprogettazione delle grandi pompe di aspirazione per ottimizzare le condizioni di ingresso della pompa stessa. Grazie alla fluidodinamica computazionale (CFD) possiamo verificare il design e lo scopo degli adattamenti in modo da migliorare le operazioni.

Ricorda che le pompe sommergibili Flygt sono sempre a prova d’inondazione indipendentemente che sono installate in asciutto o bagnato. La costruzione integrata elimina il rischio di perdite e di odore sgradevoli e tossici. Per le installazioni in asciutto, significa avere una soluzione affidabile e sicura che combina il meglio dei due mondi: le pompe installate in asciutto possono funzionare sotto l’acqua. È un aspetto molto importante per la sicurezza se la stazione si allaga. Valutiamo attentamente tutti gli scenari durante il dimensionamento in modo che riceverai le pompe con un rendimento anti-inondazione ottimale.

Utilizzando le nuove pompe con tecnologia N con la costruzione auto-pulente e la funzione anti-intasamento, potrai avere a disposizione prestazioni elevate sostenibili, nessuna chiamata di emergenza e quindi una riduzione sensibili dei costi di gestione. Le pompe N di Flygt sono i grado di gestire qualsiasi tipi di liquidi e grazie alla loro costruzione modulare permettono di sostituire gli inserti ad anello, le giranti, il materiale e le parti. Infatti, sono così flessibili che puoi trasformare facilmente una poma N standard in una versione trinciatrice senza dover modificare la tubazione esistente.