It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Acqua ultrapura per il settore farmaceutico

Soddisfate costantemente gli standard del settore e i vostri obiettivi di sostenibilità

Nella produzione farmaceutica, la purezza dell’acqua è fondamentale. Ogni lotto, ogni processo e ogni paziente dipende dall’acqua che soddisfa gli standard globali più esigenti del settore. Con l’evoluzione del settore, il rafforzamento delle normative e la crescita degli obiettivi di sostenibilità, i produttori devono raggiungere una purezza eccezionale, migliorando al contempo l’efficienza e controllando i costi.

Il raggiungimento e il mantenimento di un’acqua ad alta purezza, priva di contaminanti ionici, composti organici e impurità microbiche, richiede un processo di trattamento altamente affidabile e perfettamente regolato. Parametri quali conduttività e carbonio organico totale (TOC) devono essere costantemente monitorati e gestiti con attenzione. Il rispetto degli standard richiesti in genere implica tecnologie di purificazione multifase, tra cui il trattamento UV e la deionizzazione, tutte integrate per fornire prestazioni costanti.

È qui che entra in gioco Xylem.

Con decenni di esperienza e tecnologie comprovate, i nostri esperti lavorano a stretto contatto con i produttori per progettare, ottimizzare o aggiornare sistemi che migliorano la qualità dell’acqua, aumentano l’affidabilità e riducono i costi di esercizio totali. Indipendentemente che si tratti di un nuovo impianto di costruzione, di una capacità in espansione o di un'infrastruttura obsoleta, le tecnologie di trattamento avanzate e la rete di servizi globale di Xylem garantiscono prestazioni a lungo termine e tranquillità.

Elettrodizzazione continua (CEDI)

CEDI è la tecnologia leader per la produzione di acqua ultrapura. Sostituisce lo scambio ionico a base chimica con un processo elettrochimico che combina la resina, l’elettricità e le membrane a scambio ionico per rimuovere le impurità ionizzate o ionizzabili, tra cui anidride carbonica, boro e silice. A differenza dei processi tradizionali, come la deionizzazione a letto misto, il CEDI è un processo continuo a basso consumo energetico che evita la necessità di rigeneranti chimici, offrendo ai produttori un’ampia gamma di efficienza, sicurezza e vantaggi in termini di costi.

Ultravioletto (UV)

La tecnologia UV svolge un ruolo fondamentale nella produzione di acqua ultrapura. Fornisce un metodo potente e privo di sostanze chimiche per controllare la contaminazione microbica e ridurre il carbonio organico totale (TOC). Senza trattamento, il TOC, che si presenta in tutte le acque non trattate, agisce come nutriente per i microrganismi. Anche piccoli aumenti di TOC possono causare grandi aumenti di batteri. La luce UV distrugge il DNA dei microrganismi, impedendone la crescita, mentre le specifiche lunghezze d’onda UV disgregano le tracce organiche. Utilizzando la tecnologia UV, i produttori ottengono un ulteriore livello di protezione, contribuendo a mantenere costante la qualità dell’acqua per supportare la conformità normativa.