It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Acqua ad alta purezza nella produzione di idrogeno verde

Fornitura di soluzioni idriche di alta qualità necessarie per la produzione di idrogeno verde

Mentre il mondo è alla ricerca di soluzioni energetiche rinnovabili per decarbonizzare le sue operazioni, l’idrogeno verde sta diventando sempre più importante e con esso si è intensificata la concentrazione sull’acqua ad alta purezza. Un elemento fondamentale nella produzione di idrogeno verde è la qualità dell’acqua. La qualità dell’acqua deve essere ottimale per produrre idrogeno verde, garantire l’efficienza del processo ed evitare la contaminazione del prodotto finale che può portare al degrado dell’apparecchiatura. Qualsiasi errore può essere costoso per gli operatori, quindi è fondamentale dare priorità al trattamento dell’acqua. 
 
Oggi, se la produzione di idrogeno verde deve essere ampliata per soddisfare obiettivi di generazione ambiziosi, non solo abbiamo bisogno di acqua ad alta purezza che soddisfi gli obiettivi di qualità, ma le soluzioni tecnologiche per generare questo deve essere sostenibile, nonché operativamente ed economicamente efficiente.

Soluzioni per acqua ad alta purezza

Xylem vanta oltre 100 anni di esperienza nel trattamento dell’acqua su cui basare la sua progettazione, progettazione e produzione per fornire le migliori soluzioni per l’industria dell’idrogeno verde. Disponiamo di soluzioni leader nel settore dei raggi ultravioletti (UV) e della tecnologia di elettrodionizzazione per la generazione priva di sostanze chimiche di acqua ad alta purezza per i processi di elettrolisi PEM e alcalini. I nostri sistemi UV ad alte prestazioni eliminano il carbonio organico totale (TOC) per raggiungere la qualità e il livello di purezza dell’acqua necessari. Inoltre, la nostra tecnologia di elettrodionizzazione continua rappresenta una soluzione avanzata per la deionizzazione dei processi di reintegro e del circuito di ricircolo, che permette agli operatori di risparmiare in modo significativo e di aumentare la sostenibilità della produzione. 
 
Con la giusta soluzione d’acqua ad alta purezza, è possibile aumentare la produzione, prolungare la durata delle apparecchiature di produzione e contribuire a ridurre i costi dell’idrogeno verde.