It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Controllo sottoprodotti disinfezione

Migliorare la qualità dell’acqua potabile riducendo l’esposizione ai sottoprodotti della disinfezione

I disinfettanti possono reagire con i materiali naturali presenti nell’acqua sorgente formando sottoprodotti disinfettanti. I sottoprodotti disinfettanti più comuni sono i trialometani (THM), gli acidi aloacetici (HAA), il clorite e il bromato che vengono prodotti quando il cloro reagisce con la sostanza organica naturale nell’acqua. L’identificazione di questi sottoprodotti di disinfezione (DBP) nell’acqua clorata ha suscitato preoccupazioni su potenziali effetti sulla salute, come problemi riproduttivi e cancro. 

Che cos'è la Regola sui disinfettanti e i sottoprodotti della disinfezione? 

La Regola sui sottoprodotti di disinfezione e i disinfettanti (DBPR) è una regola a 2 fasi, ma in atto per migliorare la qualità dell’acqua potabile riducendo l’esposizione ai sottoprodotti di disinfezione. Se l’acqua potabile viene trattata in modo improprio e consumata nel corso degli anni, ciò può aumentare i rischi per la salute generale. 

Fase 1 Regola sui disinfettanti e sottoprodotti di disinfezione: si applica ai sistemi idrici della comunità e ai sistemi non comuni non transitori che aggiungono disinfettanti all’acqua potabile. Questa regola stabilisce 7 standard per ridurre l'esposizione al sottoprodotto disinfettante. Requisiti di monitoraggio di routine che comprendono contaminanti regolati, MCL (mg/l), MRDL (mg/l), metodo analitico, conservante, tempo di attesa campione/estrazione e dimensione e tipo del contenitore del campione. 

Regola per i disinfettanti e i sottoprodotti della disinfezione di fase 2: questa regola si rivolge ai sistemi idrici pubblici a maggior rischio impostando un livello di contenimento massimo (MCl) di 0,08 mg/l per THM nell’acqua potabile e 0,06 mg/l per HAA5. 

Le regole per i disinfettanti e i sottoprodotti della disinfezione di fase 1 e fase 2 affrontano i rischi derivanti da patogeni microbici e sottoprodotti disinfettanti. L’obiettivo principale è quello di limitare l’esposizione ai trialometani totali (THM) e a cinque acidi aloacetici (HAA5) nello specifico. Le regole si applicano a tutti i sistemi idrici della comunità e non della comunità che aggiungono disinfettanti, incluso il biossido di cloro. Queste regole non si applicano ai sistemi idrici che utilizzano tecnologie di disinfezione con raggi ultravioletti o UV. 

Sottoprodotti disinfezione Trattamento e soluzioni corretti 

Al contrario del cloro, né il diossido di cloro né l’ozono reagiscono con i materiali organici naturali formando THM o HAA5. Queste tecnologie impediscono la formazione di THM e HAA5 ossidando i loro precursori. Di conseguenza, la clorazione può essere spostata a valle dopo aver rimosso gran parte della sostanza organica nominale. 

Oltre al diossido di cloro o all’ozono, la luce ultravioletta (UV) può essere utilizzata per fornire la disinfezione primaria poiché non comporta la formazione di THM e HAA5. Xylem offre una gamma di soluzioni di biossido di cloro, ozono e UV che possono aiutare a mantenere la conformità con la Regola sui sottoprodotti della disinfezione Stage 2. 

 

I disinfettanti utilizzati per trattare i patogeni microbici possono reagire con il materiale organico creando sottoprodotti della disinfezione