It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Trattamento Acqua Torre di Raffreddamento

Protegge le torri di raffreddamento da corrosione, incrostazioni e incrostazioni, riducendo i costi operativi e chimici

Le industrie utilizzano le torri di raffreddamento per mantenere le superfici di trasferimento del calore e consentire la rimozione del calore di processo e la produzione del prodotto. Nelle applicazioni commerciali o per gli edifici, le torri di raffreddamento vengono utilizzate per il raffreddamento confortevole. 

L’acqua proveniente dalle applicazioni della torre di raffreddamento attrae e assorbe continuamente i contaminanti presenti nell’aria, contribuendo alla creazione eccessiva di depositi (incrostazioni, corrosione, incrostazioni e attività biologica). Questi depositi portano a una riduzione dell’efficienza di trasferimento del calore e a un aumento dei costi operativi e di manutenzione. 

Cosa c’è nell’acqua della torre di raffreddamento? 

Batteri di Legionella 

La legionella (la causa della malattia dei legionari) è un tipo di batteri che si trovano negli ambienti con acqua dolce. Una volta che la legionella trova un modo per entrare in un ambiente chiuso, come il sistema di torre di raffreddamento di un edificio, può moltiplicarsi e diffondersi in tutto il sistema idrico dell’edificio. Stai cercando di prevenire la crescita di Legionella nel tuo impianto? Maggiori informazioni sullo standard ASHRAE Legionella 188-2018 o anteprima del nostro webinar Legionella con la dott.ssa Janet E. Stout, esperta di Legionella. 

Incrostazioni 

Con il termine generico si fa riferimento al deposito e all’accumulo di incrostazioni, alghe, solidi sospesi e sali insolubili su una superficie (comunemente presenti sugli scambiatori di calore e sulle apparecchiature di processo). Come le incrostazioni, anche le incrostazioni causeranno un rapido calo dei livelli di efficienza dello scambiatore di calore, riducendo le prestazioni del sistema HVAC. 

Scala 

L’acqua dura contiene composti disciolti di calcio, magnesio e altri elementi. Nel tempo, questi elementi si depositano su varie superfici e formano uno strato indurito denominato incrostazioni. Lo strato di incrostazioni cresce di spessore e riduce la trasmittanza efficace del calore dagli scambiatori di calore, riducendo in definitiva l'efficienza del sistema HVAC. 

Come possiamo aiutare 

Per garantire un funzionamento efficiente e una lunga vita di servizio, Xylem offre un’ampia selezione di soluzioni per eliminare i solidi sospesi e controllare la crescita biologica nel flusso d’acqua di ricircolo che possono: 

  • Migliorare l'efficienza del sistema 
  • Ridurre al minimo le pulizie annuali 
  • Massimizzare l’efficacia del programma chimico 
  • Supporto di un controllo microbiologico efficace 
  • Riduzione dei costi di esercizio complessivi