It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

di Livio Giordano, Sales Director Building Service Xylem Italia
Gli edifici di ogni tipo e dimensione, siano essi residenziali o commerciali, utilizzano pompe e sistemi di pompaggio per trasportare, movimentare e collettare l’acqua.
La scelta delle pompe da installare in un edificio è una responsabilità che richiede competenze tecniche specifiche in capo al progettista, un figura professionale sempre più qualificata, che oggi gioca un ruolo cruciale, non solo nella valutazione del fabbisogno idrico dell’edificio e nell’ adeguamento alle normative vigenti, ma ancor più nell’ efficientamento energetico e nell’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica.
Se fino a non più di qualche anno fa, la progettazione degli impianti doveva garantire principalmente fabbisogno e sicurezza, oggi, la stessa, permette di influenzare e ridurre i consumi energetici con benefici tangibili sia in termini di costi che di impatto ambientale a lungo termine. Progettare significa fare la differenza in termini di sostenibilità.
La progressiva evoluzione del ruolo della progettazione ha, di pari passo, reso necessaria una parallela specializzazione degli addetti ai lavori.
Di fatto, oggi, il progettista è una figura molto qualificata che si occupa della progettazione e dell’integrazione dei sistemi idraulici all’interno di un edificio. La sua responsabilità primaria è disegnare e scrivere le specifiche tecniche dei sistemi di distribuzione dell’acqua, reti fognarie, impianti di irrigazione, impianti di riscaldamento e dispositivi di controllo del flusso idrico di un edificio, con l’obiettivo di garantire la massima efficienza e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale unitamente a sicurezza e conformità alle normative.
Tra le principali mansioni del progettista idraulico, si annoverano:
Il progettista studia la fattibilità di progetti idraulici, considerando, oltre agli aspetti tecnici, quelli economici e di rischio ambientale. Utilizza strumenti avanzati per calcoli e simulazioni, valutando le prestazioni degli impianti nel tempo. Osserva ed analizza il comportamento dell’acqua e di altri fluidi in diverse situazioni, prevedendo fenomeni idraulici che possono influenzare la gestione degli impianti. Utilizza software CAD per creare disegni dettagliati e schemi di progettazione per gli impianti idraulici. Saranno quei disegni a guidare la costruzione e l’installazione degli impianti.
Un bravo progettista di impianti idraulici riconosce ed utilizza le diverse risorse fornite dai produttori di pompe e sistemi di pompaggio per garantire un progetto efficiente e affidabile.
Ecco cosa gli puo’ tornare utile:
Dalla progettazione degli impianti idrici, alla selezione delle pompe e dei sistemi d’avanguardia, all’installazione in ambito commerciale e residenziale, Xylem supporta i progettisti chiamati oggi fare una scelta ed a svolgere un ruolo fondamentale per fermare o invertire il cambiamento climatico, migliorando le prestazioni energetiche degli edifici sia esistenti che di nuova costruzione.
L’offerta di Xylem nasce e si sviluppa per soddisfare e superare i più recenti standard di efficienza energetica e comprende pompe per il riscaldamento, ed il condizionamento (HVAC), per l'approvvigionamento idrico, per la raccolta delle acque reflue, contatori per la misurazione ed il controllo dei consumi ed i servizi e attrezzature antincendio, tutti continuamente aggiornati nel rispetto delle sempre più restringenti normative energetiche.
Xylem offre un'ampia gamma di prodotti e accessori per tutte le esigenze HVAC che comprendono pompe di circolazione, sistemi di pompaggio per il riscaldamento e il raffreddamento, l'acqua calda sanitaria e gli impianti di riscaldamento a pavimento, solare termico e sistemi con valvole termostatiche per termosifoni, boilers, controlli vapore e caldaia.
Xylem è in grado di collaborare con i progettisti di sistemi idrici per gli edifici per identificare e selezionare la soluzione più adatta ai flussi e alle necessità di consumo, dalle pompe centrifughe ora equipaggiate con hydrovar® X – il nuovo sistema integrato composto da motore sincrono a riluttanza assistita IE5 PM e azionamento a velocità variabile – a gruppi di pressione.
Xylem è in grado di fornire ai proprietari di case ed edifici commerciali sistemi di gestione delle acque reflue e meteoriche conformi ed efficienti. La gamma spazia da sistemi completi pronti per essere installati per applicazioni indoor o sotterranee a pompe fognarie sommergibili con tecnologia autopulente e giranti vortex, pompe Grinder e pompe di drenaggio.
I contatori di calore a ultrasuoni di Xylem sono progettati per misurare l'energia termica consumata negli impianti di riscaldamento e condizionamento. L'elevata accuratezza e l'ampia gamma dei misuratori di portata, unita ad una tecnologia ad ultrasuoni all'avanguardia, garantiscono alta precisione ed affidabilità. Il loro campo di applicazione va dalle stazioni di teleriscaldamento alla fatturazione dei consumi per i singoli appartamenti.
La pressurizzazione dell'acqua antincendio di Xylem comprende sistemi modulari con elettropompe e motopompe per fornire una pressione affidabile, in linea con gli standard europei EN 12845.
Xylem (XYL) è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie per l'acqua, impegnata a risolvere i problemi critici del mondo legati all'acqua pulita, alle acque reflue e all’intero settore idrico attraverso la tecnologia, l'innovazione e l'esperienza. I nostri 22.000 dipendenti hanno realizzato un fatturato combinato proforma di 7,3 miliardi di dollari nel 2022. Stiamo creando un mondo più sostenibile consentendo ai nostri clienti di ottimizzare la gestione dell'acqua e delle risorse e aiutando le comunità di oltre 150 Paesi a garantire la sicurezza idrica.