It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?
Le società di gestione delle acque reflue operano con budget limitati, per cui il risparmio è la cosa più importante quando si tratta di prendere qualsiasi decisione. Per questo motivo, è fin troppo frequente l'utilizzo di ricambi di marca più economici per la manutenzione o la riparazione di pompe, miscelatori, sistemi di trattamento e altro ancora. Il costo non è l'unico fattore trainante. La disponibilità di componenti generici presso i rivenditori o i fornitori di servizi locali può renderli più attraenti.
Indipendentemente dal motivo, l'utilizzo di ricambi non originali più economici comporta rischi e spese a lungo termine che spesso superano il risparmio iniziale o altre comodità. Utilizzando ricambi autentici del produttore di apparecchiature originali (OEM), le aziende di servizi pubblici possono prolungare la vita delle loro apparecchiature e ottenere una serie di altri vantaggi che superano di gran lunga qualsiasi risparmio a breve termine.
Le parti di ricambio originali sono progettate e realizzate per soddisfare le specifiche, gli standard e le tolleranze originali delle apparecchiature a cui sono destinati. Questo allineamento garantisce un adattamento corretto e prestazioni ottimali, riducendo significativamente la probabilità di malfunzionamenti. Inoltre, quando le apparecchiature funzionano al massimo delle loro prestazioni, sono quasi sempre più efficienti dal punto di vista energetico ed efficaci nel loro lavoro. I componenti generici potrebbero non soddisfare questi standard rigorosi, causando un'usura prematura e guasti potenzialmente catastrofici alle apparecchiature.
La componentistica originale di Xylem è sottoposta a rigorosi test e processi di controllo di qualità per garantirne la durata e l'affidabilità. In un ambiente di test controllato, i componenti originali Xylem resistono a condizioni in cui molti componenti generici falliscono. Questa affidabilità è fondamentale nei sistemi di acque reflue, dove i tempi di inattività delle apparecchiature possono comportare gravi conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica.

Figura 1. I componenti autentici di Xylem sono sottoposti a test per assicurare che rispettino le tolleranze necessarie a garantire le prestazioni, l'affidabilità e l'efficienza delle apparecchiature.
I componenti generici o di terze parti possono causare guasti più frequenti e altre inefficienze, con conseguente aumento dei costi di manutenzione e dei tempi di fermo macchina. Le spese aggiuntive associate all'aumento delle riparazioni e alla perdita di produttività si sommano, annullando rapidamente i risparmi derivanti dall'acquisto di componenti più economici. Inoltre, i guasti frequenti possono ridurre la durata complessiva delle costose apparecchiature. I ricambi originali salvaguardano gli investimenti delle utility prolungando la durata delle loro apparecchiature.
I ricambi originali Xylem sono garantiti per qualità e prestazioni. Ogni pezzo di ricambio è accompagnato da una garanzia che garantisce tranquillità e protezione finanziaria contro potenziali guasti. Nell'improbabile caso di guasto di un componente, Xylem fornirà assistenza e sostituzioni, riducendo il rischio complessivo e i costi per l'azienda.
Inoltre, i ricambi originali OEM utilizzano materiali di alta qualità e tecniche di produzione avanzate per produrre componenti che soddisfino i più elevati standard di prestazioni e durata. Ad esempio, Xylem può utilizzare guarnizioni meccaniche in carburo di tungsteno per determinate applicazioni, mentre le parti generiche per la stessa applicazione sono spesso realizzate con materiali meno resistenti. Le guarnizioni autentiche di Xylem, quindi, sono in grado di sopportare meglio le difficili condizioni operative tipiche dei sistemi di acque reflue, come l'esposizione a sostanze grasse e corrosive e a pressioni elevate. In sostanza, i componenti OEM funzionano in modo più efficiente e affidabile per un periodo di tempo più lungo, garantendo alle utility di ottenere il massimo dall'investimento iniziale grazie al prolungamento della durata effettiva delle apparecchiature.
Quando le società di gestione delle acque reflue utilizzano ricambi originali Xylem, ricevono anche un supporto completo fornito dal produttore. Questo include assistenza tecnica, consigli sulla manutenzione e altro ancora. Xylem ha più di 350 sedi e serve clienti in 150 paesi. Questo garantisce che i pezzi critici siano quasi sempre disponibili in magazzino vicino ai clienti, riducendo i tempi di consegna dei componenti e di assistenza.
Il valore della manutenzione preventiva è inconfutabile. In effetti, le soluzioni digitali stanno facilitando il processo, avvisando gli operatori quando la manutenzione programmata è imminente o quando sono necessarie le riparazioni. Xylem offre kit di riparazione (Figura 2) che combinano set completi di parti per prodotti e lavori di riparazione specifici, come la riparazione di base, la riparazione delle valvole, gli O-ring e altro ancora. I kit consentono alle utility di acquistare tutti i pezzi necessari in un'unica soluzione, con un risparmio economico e la garanzia di non dimenticare alcun pezzo.
Xylem offre anche contratti di manutenzione predittiva su apparecchiature di qualsiasi produttore integrando la manodopera e l'esperienza tecnica di un'azienda. Il contratto prevede un'assistenza regolare sulle apparecchiature per ridurre i tempi imprevisti di fermo e attenuare il rischio di guasti catastrofici. Xylem utilizza ricambi autentici per la manutenzione dei propri prodotti che per quelli della concorrenza.
L'utilizzo di ricambi originali per la manutenzione di pompe e sistemi di trattamento è essenziale per garantire la longevità, l'affidabilità e l'efficienza delle apparecchiature. Sebbene il costo iniziale possa essere più elevato, i vantaggi a lungo termine, tra cui la riduzione dei costi di manutenzione, il miglioramento delle prestazioni e l'assistenza completa del produttore, rendono l'investimento conveniente. Scegliendo i ricambi originali, gli operatori possono evitare le insidie associate alle alternative di marca. In un settore in cui la posta in gioco è alta, la garanzia di qualità e affidabilità fornita dai ricambi originali è preziosa.