It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration du kit d’inspection à distance

Avant d’ajouter l’appareil à Secure Connect, la passerelle doit être activée. Pour plus d’instructions sur les connexions matérielles, téléchargez le Guide d’installation du kit d’inspection à distance . La passerelle est entièrement opérationnelle environ sept minutes après sa mise sous tension. Lorsque la passerelle est prête, elle présente alors l’apparence suivante :

Voyant LED  Apparence
Puissance  Bleue et stable
Connexion cellulaire Verte et clignotant lentement
Utilisateur 3 Orange avec des doubles impulsions brèves

 

  1. Lorsque l’appareil est ajouté, remplir alors les champs requis :
Paramètre Valeurs Description
Type d'appareil Kit d’inspection à distance Le type d’appareil
Nom - Un nom pour l’appareil
Adresse MAC   L’adresse MAC au dos de la passerelle
Groupes PAN installés 0-3 Le nombre d’unités PAN installées dans la station
Pompes  : données de pompe Activé ou désactivé Activé  : Secure Connect affiche les données de la pompe.
Désactivé  : Secure Connect n’affiche aucune donnée de pompe
Capteur de niveau Activé ou désactivé Activé  : Secure Connect affiche les données de niveau d’un capteur connecté à la passerelle.
Désactivé  : Secure Connect n’affiche aucune donnée de niveau provenant d’un capteur connecté à la passerelle.
Capteur de niveau  : Modèle – 4-20mA
– LTU 403
Le modèle du détecteur de niveau
Capteur de niveau  : Unité – m
– pi
L’unité de mesure
Capteur de niveau  : Plage min - Valeur minimale du capteur de niveau
Capteur de niveau  : Plage max - Valeur maximale du capteur de niveau
Caméra Activé ou désactivé Activé  : une caméra est incluse.
Désactivé  : aucune caméra n’est incluse.
Caméra  : Numéro de série - Le numéro de série au dos de la caméra
Les lettres doivent être en capitales.
Caméra  : Nom - Un nom pour la caméra
Caméra  : Position – Visé sur le puits
– Non spécifié
La position que la caméra occupe dans la station

 

  1. Définir un seuil pour l’état de fonctionnement de la pompe  :
    1. Aller à Appareils.
    2. Sélectionner Kit d’inspection à distance.
    3. Aller à l’onglet Seuils de point de données .
    4. Pour chaque pompe, définir un seuil de puissance.
      Le seuil signifie que la pompe est en marche. Il est recommandé de fixer la valeur à 10 % de la puissance nominale de la pompe
    5. Cliquer sur Enregistrer.
  2. Activer le flux de la caméra  :
    1. Aller à Caméra .
    2. À côté de Caméra arrêtée , cliquer sur le commutateur.
    3. Configurer le flux de caméra sous Appareils > Caméra > Configurer l’appareil