It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration du réchauffeur mobile EPX Plus

Le réchauffeur mobile EPX Plus est livré avec un CCD 401 intégré et prêt à communiquer avec Secure Connect. Vérifiez les connexions suivantes au cours de la configuration initiale.

CCD 401 Contrôleur EXP RS-485-1
A +
B -
GND GS

 

Aucune configuration n’est nécessaire pour le réchauffeur mobile EPX Plus. L’utilisateur doit saisir les valeurs suivantes lors de l’ajout de l’appareil dans l’application Secure Connect.

Paramètre Valeur
Adresse 1
Bits de données 8
Bits d'arrêt 1
Parité Aucune
Débit en bauds 38400