It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

By-pass de réseaux clé en main

Les infrastructures municipales d'eau et d'eaux usées subissent une usure due à des facteurs internes et externes tels que la corrosion, les surpressions, etc. et doivent donc être réparées et entretenues pour continuer à fonctionner de manière optimale. La fermeture d'une infrastructure essentielle pour effectuer des réparations n'est pas souvent une option réalisable, ce qui rend nécessaire une dérivation temporaire pour éviter toute perturbation opérationnelle pendant la réhabilitation du réseau de canalisations.

Faire face aux urgences en toute sécurité

Parfois, des événements environnementaux tels que de fortes pluies, des inondations, etc. peuvent également submerger l'infrastructure existante, nécessitant la mise en place d'un système de by-pass comme «soupape de sécurité» pour atténuer les conséquences négatives liées à la surcharge du réseau.

Xylem Rental Solutions – Plus qu'un fabricant

En tant que fabricant de premier plan dans le domaine des infrastructures d'eau, Xylem propose les équipements les plus sophistiqués offrant des capacités de conception, d'ingénierie, d'installation et de surveillance à distance clés en main pour mener à bien des projets de pompage de dérivation temporaire pour des applications d'eau propre et d'eaux usées.
Un projet de by-pass réussi nécessite non seulement un ensemble de pompes, de conduites, d'accessoires, etc., mais aussi une attention particulière aux capacités de conception, d'ingénierie et d'installation afin de s'assurer que le système répond aux exigences de débit et de hauteur de refoulement.

Un large éventail d'expertise en applications

Soutenu par un centre d'excellence implanté à Brême, en Allemagne, lequel propose des pompes spécialisées, des équipements de surveillance et de commande, des conduites et des accessoires pour répondre aux besoins d'applications complexes, Xylem a réalisé des projets de by-pass clés en main sur mesure pour des clients situés dans toute l'Europe afin de soutenir des applications telles que la rénovation de stations de pompage, la réhabilitation et la réparation de réseaux de canalisations, les essais et la mise en service de nouvelles stations de traitement, la récupération d'urgence en cas d'inondation, etc.

Xylem fournit une dérivation complexe clé en main pour faciliter le projet de raccordement aux ég...

Pour faire face à l'infrastructure vieillissante d'une municipalité française, Xylem livre une dérivation d'égout clé en main pour tester et mettre en service une nouvelle station de traitement des eaux usées sans interruption de service pendant le passage de l'ancienne installatio...

En savoir plus

Xylem fournit une dérivation d'égout d'urgence pour faire face à une rupture de conduite d'égout...

Lorsqu'une rupture de conduite d'égout a été causée par des pluies record et l'érosion du sol, Xylem installe une dérivation d'urgence clé en main comprenant des pompes, des canalisations, des accessoires et la gestion de projet afin d'assurer la conformité réglementaire et de mini...

Lire

4 étapes pour bien planifier un by-pass d'eaux usées

Lorsque les réseaux d'égouts doivent faire l'objet d'un entretien, des opérations complexes de dérivation sont souvent nécessaires pour transférer les eaux usées vers une autre partie du réseau.

En savoir plus