L'eau dans l'industrie des pâtes et papiers est utilisée pour le traitement des matières premières, le blanchiment, le lavage, le refroidissement et la production de vapeur, ce qui conduit à une consommation d'eau et une génération d'eaux usées importantes. Ces opérations doivent se conformer aux réglementations environnementales sur la qualité de l’eau, les limites de déversement et l’impact global sur l’environnement.
L’expertise de Xylem couvre l’ensemble du cycle de l’eau, de l’eau d’admission à l’eau de process, à la réutilisation et à tout ce qu’il y a entre. .Nous comprenons que chaque centrale a des exigences en eau uniques en fonction du produit fabriqué, de la taille de l’installation et de la situation géographique. Notre équipe expérimentée d'experts et notre gamme diversifiée de solutions personnalisables maintiendront votre centrale en conformité tout en aidant à gérer les coûts de gestion et à atteindre les objectifs de durabilité. Que vous ayez besoin d’une assistance temporaire rapide ou d’urgence, ou de solutions fiables à long terme, nous pouvons concevoir, construire et gérer des systèmes qui présentent un rendement, une fiabilité et une tranquillité d’esprit supérieurs.
Études de cas
Tissue Manufacturer Ensures Compliance with Forty-XTM Filter
In 2011, a pulp and paper manufacturer located in the Northeastern U.S. required a modification to their existing process that would improve production efficiencies while also meeting stricter environmental standards. Specifically, the company sought a solution to reduce valuable fiber loss, minimize chemical use and decrease produced solids in the effluent discharge.
Award-winning wastewater treatment project completed at recycle paper mill
Shanghai Xinlun Paper was upgrading its pulping and paper-making process. As this was taking place, new regulations came into effect that required the mill to invest in secondary wastewater treatment so it could meet stringent effluent limits of 100 mg/l chemical oxygen demand (COD), 30 mg/l biochemical oxygen demand (BOD), and 200 mg/l total suspended solids (TSS).
Demande d’informations supplémentaires
Contactez Xylem pour des informations supplémentaires sur des solutions disponibles.