It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Traitement de l'eau de la tour de refroidissement

Protéger les tours de refroidissement contre la corrosion, l’encrassement et la mise à l’échelle, tout en réduisant les coûts d’exploitation et chimiques

Les industries utilisent des tours de refroidissement pour maintenir les surfaces de transfert de chaleur et permettre l’élimination de la chaleur du processus et le débit du produit. Dans les applications commerciales ou de construction, les tours de refroidissement sont utilisées pour un refroidissement confortable. 

L’eau provenant des applications de la tour de refroidissement attire et absorbe en continu les contaminants en suspension dans l’air, contribuant à la création excessive de dépôts (tartre, corrosion, encrassement et activité biologique). Ces dépôts entraînent une réduction de l’efficacité du transfert de chaleur et une augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance. 

Que contient votre eau de tour de refroidissement ? 

Bactéries de Legionella 

La légionelle (cause de la légionellose) est un type de bactérie présent dans les milieux d’eau douce. Une fois que la légionelle trouve un chemin dans un environnement fermé, par exemple le système de tour de refroidissement d’un bâtiment, elle peut se multiplier et se propager dans le système d’eau du bâtiment. Vous cherchez à empêcher la croissance de Legionella dans votre installation ? En savoir plus sur la norme Legionella ASHRAE 188-2018 ou prévisualiser notre webinaire Legionella avec le Dr Janet E. Stout, experte Legionella. 

Encrassement 

L'encrassement est un terme général désignant le dépôt et l'accumulation de tartre, d'algues, de solides en suspension et de sels insolubles sur une surface (souvent rencontrés sur les échangeurs de chaleur et les équipements de processus). Tout comme l'échelle, l'encrassement entraîne également des baisses rapides des niveaux de rendement de l'échangeur de chaleur, ce qui réduit les performances de votre système CVC. 

Échelle 

L'eau dure contient des composés dissous de calcium, de magnésium et d'autres éléments. Au fil du temps, ces éléments se déposent sur diverses surfaces et forment une couche durcie appelée tartre. La couche de tartre augmente en épaisseur et réduit la transmittance efficace de la chaleur provenant des échangeurs de chaleur, ce qui réduit finalement l'efficacité de votre système CVC. 

Comment nous pouvons vous aider 

Pour assurer un fonctionnement efficace et une longue durée de vie, Xylem propose une large sélection de solutions pour éliminer les solides en suspension et contrôler la croissance biologique dans le flux d’eau en recirculation qui peut : 

  • Améliorer l'efficacité du système 
  • Minimiser les nettoyages annuels 
  • Optimiser l'efficacité du programme chimique 
  • Soutenir un contrôle microbiologique efficace 
  • Réduire le coût d'exploitation global