It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

L’état de l’eau ultrapure : Informations d’UltraFacility

UltraFacility 2025 a souligné l’évolution de la stratégie de fabrication des semi-conducteurs pour l’eau ultrapure (UPW). Au fur et à mesure que la production de copeaux et la complexité des processus augmentent, les fabricants équilibrent des exigences de pureté plus strictes avec des taux de réutilisation plus élevés et des conditions changeantes de l’eau de source. Le maintien d’une qualité d’eau stable, la protection du rendement et la conception de systèmes résilients sont désormais des priorités essentielles, car les installations s’adaptent pour soutenir la croissance pilotée par l’IA.

mai 7, 2026 Alan Knapp
Industrial Water Reuse Microelectronics

Pendant des décennies, l’objectif des systèmes d’eau pour la microélectronique était simple : atteindre la pureté la plus élevée possible. Cet objectif reste essentiel. Mais aujourd'hui, la pureté seule ne définit pas les performances. 

À mesure que la production augmente pour répondre à la flèche de l’IA et que la conception des puces devient plus complexe, les fabricants de semi-conducteurs ont besoin de systèmes d’eau ultrapure fonctionnant avec stabilité. L’augmentation de la réutilisation interne, des sources d’eau variables et des marges d’exploitation plus étroites signifient que la question n’est plus simplement : « Quelle est la propreté de l’eau ? » C'est « Le système peut-il fournir ce niveau de pureté de manière fiable, chaque jour, à pleine échelle de production ? » 

À l’UltraFacility 2025, un forum de premier plan pour les infrastructures des installations de semi-conducteurs, les ingénieurs et les responsables des opérations se sont concentrés sur ce changement. Les systèmes d’eau ne sont plus des infrastructures d’installation. Leur stabilité et leur adaptabilité affectent directement le rendement, le temps de fonctionnement, le contrôle des coûts et la capacité à faire évoluer la production en toute confiance.

Informations du leader de la microélectronique de Xylem 

Ci-dessous, Alan Knapp, Directeur senior du développement commercial – Microélectronique chez Xylem, présente ses enseignements d’UltraFacility 2025. Alan et son équipe aident les clients des semi-conducteurs à relever les défis liés à l’eau ultrapure, aux eaux usées et au développement durable. Fort de plus de quatre décennies d’expérience dans le domaine de l’eau industrielle, il travaille directement avec des fabricants qui gèrent des exigences de plus en plus complexes en matière de pureté et de réutilisation. 

Vous êtes un participant de longue date d’UltraFacility. Comment l’objectif de la conférence et de l’industrie microélectronique a-t-il évolué au fil du temps ? 

Lorsque j’ai participé pour la première fois à UltraFacility, la conversation s’est concentrée sur la poussée des limites de pureté : éliminer plus de contaminants, mesurer des limites de détection inférieures et optimiser les technologies de traitement individuelles en mettant l’accent sur la réduction de la consommation d’eau dans le processus. C'est toujours important, d'autant plus que les conceptions de puce rétrécissent et que la tolérance à la variabilité chute, alors que le nombre d'étapes du processus a augmenté, ce qui conduit à une demande d'UPW plus élevée.

Ce qui a changé, c'est le contexte plus large. Les volumes de production augmentent rapidement, en partie grâce à l’IA et à la demande en informatique avancée. Dans le même temps, les usines augmentent le recyclage interne de l’eau pour gérer les coûts et les risques d’approvisionnement des services publics. 

L'objectif est passé de l'obtention d'un pic de pureté isolé au maintien de la stabilité à l'échelle du système dans des conditions de fonctionnement réelles. La question d'aujourd'hui est la suivante : Comment conserver une eau toujours propre tout en adaptant la production et en maximisant la réutilisation, sans mettre en péril le rendement ?

Comment l’évolution des eaux de source crée-t-elle de nouveaux risques de fiabilité pour les systèmes UPW ? 

La variabilité de l’eau de source est en train de devenir une considération de conception pratique. Dans certaines régions, les usines alternent entre différentes fournitures municipales, telles que les eaux de surface et les eaux souterraines, qui peuvent avoir une chimie très différente. À Gresham, dans l’Oregon, les installations peuvent basculer entre l’eau de puits et l’eau de surface. Dans certaines parties de la baie, les fabricants s’appuient sur plusieurs sources d’eau aux profils minéraux et organiques distincts. 

Même des changements chimiques minimes peuvent avoir un impact sur les membranes, les résines échangeuses d’ions et les systèmes de polissage en aval. 

Ceci dit, dans de nombreux cas, la plus grande variabilité provient de l'intérieur de l'installation. À mesure que les installations recyclent plus d’eau de processus dans le système UPW, les contaminants résiduels deviennent plus concentrés. Chaque augmentation de la réutilisation resserre la marge de fonctionnement. 

De petits changements en amont, que ce soit à partir d’eau de source mélangée ou d’un flux interne recyclé, peuvent se produire dans le train de traitement. Il est essentiel de concevoir des conditions de base variables et non idéales. Cela implique l'intégration de stratégies de prétraitement flexibles, de surveillance en temps réel et de contrôle adaptatif qui maintiennent des performances stables à mesure que les données et les taux de récupération évoluent. 

Comment la réutilisation de l’eau façonne-t-elle la conception du système UPW ? 

La réutilisation de l’eau est à la fois une initiative de développement durable et une stratégie de gestion des risques. Il réduit la demande en eau douce et atténue le risque d’approvisionnement, mais augmente la complexité du système. 

La production d’eau ultrapure génère toujours des flux qui contiennent la plupart des impuretés éliminées. À mesure que les installations augmentent leurs taux de récupération, ces cours d’eau deviennent plus petits mais plus concentrés. S’il n’est pas géré avec soin, cette concentration peut soumettre les membranes, les résines et les technologies utilisées pour la récupération. 

Une réutilisation efficace exige une approche au niveau des systèmes : comprendre comment chaque étape du train de traitement interagit et s’assurer qu’une récupération plus élevée ne compromet pas la fiabilité ou le rendement. 

Que signifie la croissance basée sur l’IA pour l’eau ultrapure ? 

La croissance de l’IA et des infrastructures numériques augmente la demande de semi-conducteurs. Bien que les centres de données aient des besoins en eau différents, ils amplifient la pression sur les systèmes d’eau et de refroidissement, en particulier dans les régions en difficulté hydrique. Les centres de données étudient également des méthodes de refroidissement par liquide efficaces pour réduire la consommation d’eau. 

Pour l’industrie, cela rend la planification de l’eau plus stratégique. Les installations ne peuvent pas assurer une alimentation stable et abondante. La capacité de réutilisation, la résilience et la flexibilité opérationnelle sont désormais des facteurs déterminants dans les décisions d’expansion. À mesure que l’IA stimule la croissance de la production, l’importance des systèmes UPW fiables et adaptables augmente parallèlement. 

 Qu’est-ce qui distingue aujourd’hui les partenaires de distribution d’eau ultrapure qui réussissent ? 

Il n’y a pas de réponse unique. Chaque installation a des objectifs uniques en matière d’eau de source, de production et de récupération. 

Les partenaires qui réussissent comprennent comment l’ensemble du système fonctionne ensemble. L’eau ultra-pure n’est pas une technologie, c’est une chaîne de technologies qui doit fonctionner en équilibre. L’expérience est importante parce que les décisions prises à un moment donné affectent tout ce qui se trouve en aval. La circularité de l’eau est désormais l’objectif principal. 

Ce qui distingue les partenaires forts, c'est la capacité à appliquer cette expérience à des conditions d'exploitation réelles. Il ne s'agit pas seulement d'installer un équipement. Il s’agit d’aider les installations à concevoir des systèmes qui restent stables à mesure que les conditions évoluent. 

Quelle est l'importance du développement de la main-d'œuvre pour l'avenir des systèmes UPW ? 

Le développement de la main-d’œuvre est essentiel. Les systèmes UPW sont de plus en plus complexes et nécessitent une expertise en chimie, en hydraulique, en contrôle de processus et en intégration de systèmes. 

À UltraFacility 2025, Xylem s’est associé à Global Water Intelligence (GWI) pour organiser un défi d’ingénierie pour les étudiants axés sur les systèmes d’eau à semi-conducteurs. Les participants ont reçu un mentorat dédié, des conseils pratiques et des informations sur la conception réelle du système. Des initiatives comme celle-ci démontrent que l’avenir de l’eau ultrapure repose non seulement sur la technologie, mais aussi sur la transmission des connaissances et de l’expertise à la prochaine génération d’ingénieurs qui exploiteront, optimiseront et feront progresser ces systèmes critiques.

De la pureté aux performances : Ce qui va suivre 

UltraFacility 2025 a fait une chose claire : Les systèmes UPW doivent faire plus que fournir de l’eau propre, ils doivent s’adapter. Les fabricants ont besoin de systèmes qui s’adaptent à des entrées variables, prennent en charge des taux de réutilisation plus élevés et restent stables à l’échelle de la production. 

La conception pour la résilience, la flexibilité et les performances intégrées est désormais aussi importante que l’obtention de faibles niveaux de contamination. En 2026 et au-delà, l’eau ultra-pure sera définie non seulement par son degré de propreté, mais aussi par la manière dont elle soutient la croissance en toute confiance.