It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Le plus grand système UV du Danemark est maintenant opérationnel

Le plus grand système UV du Danemark est maintenant opérationnel

Toutes les heures, le système UV est capable de traiter l’équivalent de neuf piscines olympiques en eau potable.
 
Afin de garantir l’approvisionnement futur en eau potable du Grand Copenhague, HOFOR (Le service des eaux du grand Copenhague) a installé le plus grand système de désinfection par UV du Danemark dans un réservoir d’eau local. La solution, construite et installée par SILHORKO-EUROWATER, comprend des systèmes de désinfection WEDECO UV équipés de lampes UV Ecoray® économes en énergie.

Le système moderne de traitement par rayons ultraviolets (UV) du réservoir sera en mesure de traiter 22 millions de litres d’eau potable par heure. Ce système est par conséquent le plus grand du Danemark est l’un des plus grands d’Europe.

L’entreprise de traitement de l’eau SILHORKO-EUROWATER a installé le nouveau système UV pour remplacer le précédent qui avait une plus petite capacité et était moins économe en énergie.

Hofor entrepose une grande partie des réserves d’eau de Copenhague dans un grand lieu de stockage au nord de la ville. Là, l’eau acheminée depuis les centres de traitement circule à travers une grande structure de vannes. La lumière UV est utilisée pour inactiver les microorganismes nocifs présents dans l’eau.

« Nous avions besoin d’un nouveau système de désinfection UV parce que la ville s’agrandit et que nous observons un changement dans les habitudes de consommation. Nous avions donc besoin d’une plus grande capacité, explique Erling V. Fischer, Directeur de Projet pour l’HOFOR. Le nouveau système UV fait plus du double de l’ancien. Dans le même temps, nous avons profité de l’occasion pour investir dans une technologie plus moderne, plus efficace et plus durable. Elle nous permet de consommer moins d’énergie, de réduire notre besoin d’entretien et de maintenance, ainsi que d’améliorer la sécurité des approvisionnements. »

L’inauguration du nouveau système UV (de gauche à droite) : Thorbjørn Skanse Hinge (SILHORKO-EUROWATER), Peer Krueger (Wedeco), Erling V. Fischer (HOFOR), Thomas Franz (Wedeco), Tim Rindsig (Xylem Denmark), Torben Buhl (SILHORKO-EUROWATER), David Fogde (HOFOR), Thomas Drifte (HOFOR) et Michael Petersen (HOFOR).

La lumière UV garantit une eau saine

La nouvelle solution comprend deux systèmes de désinfection UV de la marque Wedeco, chacun d’entre eux étant capable de traiter jusqu’à 11 millions de litres d’eau par eau. Cela garantit une capacité largement suffisante pour couvrir les besoins de Copenhague durant les heures de pics de consommation.

Les systèmes désinfectent l’eau à l’aide de la lumière UV, ce qui donne une garantie supplémentaire que l’eau potable envoyée aux consommateurs est de la meilleure qualité possible. La lumière UV inactive les bactéries, les virus et les agents pathogènes en cassant l’ADN des microorganismes en quelques secondes. La lumière UV désinfecte sans affecter le goût ou la qualité de l’eau.

Il était primordial de continuer à distribuer l’eau à Copenhague durant le projet. C’est pourquoi l’ancien système UV du site a été remplacé par la nouvelle solution en deux étapes. Ainsi un des systèmes continuait de fonctionner pendant que l’autre était remplacé.

Les deux nouveaux systèmes UV ont été soudés à une structure inoxydable en amont de sorte que l’assemblage sur le site était aussi simple que possible. Dans les faits, cela signifie que bien que l’installation nécessite la coopération entre de nombreux groupes différents, elle a été menée à bien en seulement 18 heures et sans interrompre la distribution de l’eau.

« Tout le monde a parfaitement joué sa partition durant l’installation, se réjouit Thorbjørn Skanse Hinge, spécialiste des solutions UV et gestionnaire de projet à SILHORKO-EUROWATER, qui distribue les systèmes Wedeco depuis 25 ans. C’est l’exemple parfait qui prouve qu’avec une bonne coopération vous pouvez atteindre votre objectif à une vitesse étonnante. 

Nous sommes fiers de voir que les systèmes de désinfection UV de Wedeco permettent à HOFOR de fournir de l’eau potable propre et saine à Copenhague, tout en étant capable de répondre aux besoins futurs, poursuit M. Hinge. La série K de Wedeco utilise également des lampes Ecoray dont l’intensité varie automatiquement en fonction de l’état de l’eau. Cela va permettre à HOFOR de réaliser des économies d’énergie tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière de qualité de l’eau. »

À propos du nouveau système UV

  • Les deux systèmes UV sont du type Wedeco K143. Chacun fournit 11 000 m³ (11 millions de litres) par heure. La capacité quotidienne sur le site de la solution UV est donc de 528 000 m³ (528 millions de litres)
  • Chaque système UV possède 11 rangées de 12 lampes Ecoray pour un total de 132 lampes à basse pression. Les rangées de lampes peuvent à la fois s’éteindre ou varier individuellement pour optimiser l’énergie en fonction du flux actuel de l’eau
  • Les systèmes UV Wedeco, répondent aux exigences les plus élevées en matière de qualité de l’eau potable et sont certifiés selon la norme UVDGM (USEPA)

En savoir plus sur les systèmes de désinfection UV de Wedeco

Obtenir plus d’informations