It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Une station de traitement de l’eau choisit une solution rentable de désinfection par UV et peu gourmande en énergie

Une station de traitement de l’eau choisit une solution rentable de désinfection par UV et peu gourmande en énergie

Lorsque Sydvatten AB a dû choisir une solution de désinfection pour sa station de traitement de l’eau de Skåne, au sud de la Suède, elle s’est tournée vers Xylem pour son système K de WEDECO avec des lampes basse pression et complètement modulable. Cette installation de pointe permettra à l’entreprise de fournir de l’eau potable, parfaitement traitée à 900 000 personnes dans 16 municipalités, avec la possibilité de prendre en charge une augmentation de volume de 25 % par la suite. 

« Nous cherchions une solution de traitement de l’eau qui soit à la fois rentable et peu gourmande en énergie, tout en garantissant la sécurité, la qualité et la fiabilité de l’installation, explique Stefan Johnsson, responsable de la qualité chez Sydvatten. Si l’on tient compte de tous ces paramètres, le choix du système WEDECO s’impose. »

Les UV présentent une propriété unique : ils empêchent la formation de sous-produits nocifs comme les trihalométhanes (THM) produits par la chloration. C’est pourquoi cette technologie est considérée comme l’avenir de la désinfection. De plus, elle offre une extraordinaire protection contre les parasites et les virus. WEDECO est réputée pour son expertise en matière de désinfection par UV. En effet, elle a déjà installé plus de 250 000 systèmes de ce type dans le monde entier. 

« Bien que la Suède ne dispose d’aucune législation spécifique exigeant un traitement par UV, la loi nous oblige à fournir une eau potable saine et claire, explique Stefan. Cette solution va considérablement réduire notre dépendance au chlore, tout en nous permettant de distribuer une eau désinfectée de la meilleure qualité possible, de la manière la plus rentable qui soit. » 

Le projet de désinfection par UV le plus important de Suède 

Xylem fournira quatre systèmes de désinfection par UV WEDECO K143 avec des lampes basse pression, ce qui permettra de moderniser les usines municipales de traitement des eaux de Sydvatten AB, mises en service il y a plus de 50 ans. Il s’agit du projet de désinfection par UV le plus important jamais entrepris en Suède. 

« L’eau fournie était déjà très sûre grâce aux deux barrières existantes, expliqueStefan. Lorsque cette troisième barrière de traitement sera installée, nous pourrons garantir un niveau de protection réellement exceptionnel contre les parasites et les virus. Selon moi, il s’agit d’une sorte “d’assurance” pour l’avenir. » 

Les systèmes WEDEKO K143 sont chacun équipés de 13 rangées de 12 lampes UV basse pression et pourront traiter, au total, 4 300 mètres cubes d’eau par heure. Pour tenir compte des difficultés d’installation et de possibles extensions futures, les différents cadres de lampes sont assemblés par des vis au lieu d’être soudés. Cela permettra, à l’avenir, d’ajouter des cadres de lampes supplémentaires pour répondre à l’augmentation de la demande en eau potable. 

« WEDECO et Xylem sont réellement à la pointe en matière de solutions de désinfection par UV, ajoute Stefan. Grâce à notre investissement dans cette solution, nous avons accès aux technologies les plus récentes, par exemple les toutes dernières lampes UV basse consommation, résultats de nombreuses années de recherche et développement. » 

Le plus faible coût du cycle de vie sur 15 ans 

Gunnar Brüggmann, ingénieur commercial Xylem en charge du compte, explique que ce contrat a été conclu au terme d’un processus d’appel d’offres complet au cours duquel Xylem a étroitement collaboré avec son distributeur suédois de produits WEDECO, Christian Berner AB, afin de concevoir une solution sur mesure qui réponde aux attentes de Sydvatten, voire qui les dépasse. 

« Nous avons été sélectionnés car nous proposions la solution la plus rentable, explique M. Brüggmann. Non seulement le système WEDECO répondait aux critères du projet, mais il présentait aussi le coût du cycle de vie le plus faible sur 15 ans. »

M. Brüggmann poursuit en indiquant que Christian Berner et Xylem forment un partenariat fructueux depuis plus de dix ans. Ils travaillent en équipe et associent leurs expertises afin de trouver la meilleure solution pour leurs clients. 

« Notre participation à la conception du plus important système de désinfection par UV de Suède montre bien que nous sommes leaders dans le secteur du traitement de l’eau par UV et par oxydation à l’ozone, conclut Brüggmann. Je suis très fier de voir que nos technologies modernes et écologiques servent à produire de l’eau potable sûre pour près d’un million de personnes dans le sud de la Suède. » 

En savoir plus sur les systèmes UV WEDECO

by Isabelle Kliger