It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industries et applications

Laboratoire et terrain

Laboratoire et terrain

Le programme WTW offre la gamme de produits la plus complète de la planète de systèmes de mesure du pH, du potentiel d’oxydoréduction (ORP), de l’oxygène, de la demande biochimique en oxygène (DBO), d’appareils de respirométrie et de conductivité, de turbidimètres et de photomètres incluant des réactifs. En plus d’appareils de terrain portables, étanches et indestructibles, notre catalogue de produits inclut également une vaste gamme d’instruments de mesure de paillasse et d’accessoires ainsi qu’une multitude de systèmes multiparamètres à la pointe de la technologie, développés pour des applications en laboratoire et sur le terrain.

Mesure en ligne

Mesure en ligne

En matière de mesure et de surveillance de l’eau et des eaux usées, nous offrons la gamme de systèmes de mesure la plus complète qui existe. Nos appareils mesurent le pH/potentiel d’oxydoréduction (ORP), l’oxygène, la conductivité, l’azote, le carbone, le phosphate et certains intègrent la technologie de mesure des solides en suspension/turbidité autonettoyante. Nous proposons également une vaste gamme d’accessoires.

La fiabilité, la sécurité opérationnelle et la polyvalence de nos systèmes de mesure et de nos analyseurs WTW nous ont permis de les imposer comme des produits de référence à l’échelle mondiale.

Le IQ Sensor Net est la technologie de référence pour la mesure en ligne depuis plusieurs années. Il est adapté pour une utilisation avec des technologies de mesure conventionnelles avec des sorties analogiques, mais également pour des technologies de bus de terrain. Les capteurs numériques innovants de ce système sont dotés d’une technologie de pointe.

Le terminal/contrôleur MIQ/TC 2020 XT est le cœur à haute performance de chaque capteur IQ. La fonction biprocesseur intégrée dans chaque MIQ/TC 2020 XT augmente la sécurité du système et donc la disponibilité du système entier. L’interface USB intégrée permet un échange rapide de données avec une clé USB ou directement avec un système externe. Le IQ Sensor Net 282/284 ‒ la solution économique jusqu’à quatre capteurs ‒ est particulièrement adaptée aux points de mesure centraux, par exemple, les configurations pour lesquelles plusieurs paramètres doivent être mesurés sur le même site. Pour les points de mesure avec un seul paramètre, le nouveau système 181, avec ses capteurs fixés sur câble, est disponible pour la mesure du pH/potentiel d’oxydoréduction (ORP), de l’oxygène, de la turbidité et de la conductivité ‒ l’alternative bon marché aux points de mesure analogiques. Le IQ Sensor Net est le système numérique multiparamètres le plus flexible du marché pouvant mesurer de 1 à 20 points simultanément.

;