It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Traitement des boues

Teneur élevée en solides organiques dans les procédés des usines de traitement

À mesure que les stations de traitement des eaux usées deviennent plus grandes et plus sophistiquées, les exigences en matière de traitement de grandes quantités de boues deviennent plus grandes, ce qui est une opération complexe et coûteuse. Les pompes doivent gérer des concentrations élevées de solides et devraient assurer un fonctionnement continu, une fiabilité élevée et un rendement énergétique élevé. Xylem possède l’expérience et l’équipement éprouvés pour répondre à ces exigences.

Le pompage secondaire des boues fait partie du processus de traitement des eaux usées. Il comprend les boues activées par retour (RAS), qui sont pompées en continu dans le réservoir de traitement biologique secondaire dans le cadre du processus de traitement, et les boues activées par déchet (WAS), qui sont des boues en excès qui sont pompées vers le processus de traitement des boues. 

L’assèchement constitue généralement la dernière étape avant l’élimination des boues issues du traitement secondaire et de sources externes. Le volume de boue diminue en éliminant la teneur en eau, créant ainsi une masse plus épaisse et plus gérable. L’assèchement peut également réduire les coûts de traitement et minimiser la quantité de lixiviat, ainsi que les odeurs dans les décharges. 

Après l’assèchement, la teneur en solides secs est considérablement plus élevée. Cette hausse peut engendrer d’importantes pertes de charge lors du transport des boues pour l’élimination ou d’autres traitements. Les boues plus denses doivent être pompées en aval, directement pour l’élimination ou le stockage des boues.