It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem partenaire de l’alpiniste Thibaut Wadowski dans son ascension du mont Cho Oyu au Népal

1 juillet 2021

En lien avec ses objectifs à horizon 2025 pour contribuer à préserver la ressource en eau, Xylem, acteur mondial des technologies de l’eau, devient partenaire du projet Cho Oyu 2021 x Thibaut Wadowski.

Dans le cadre de ce partenariat, Xylem soutient l’expédition de Thibaut Wadowski, alpiniste de l’extrême, également Directeur de travaux dans le secteur du génie climatique, dans son nouveau défi : gravir le Cho Oyu, 6ème sommet le plus haut du monde, à 8 201m, situé sur la frontière népalo-tibétaine, à 20 kilomètres à l’ouest de l’Everest.

« Nous sommes fiers de soutenir l’aventure de Thibaut Wadowski et de son équipe, qui résonne avec les valeurs que nous portons chez Xylem : le dépassement de soi, dans le respect des autres, pour accomplir ensemble notre mission : préserver la ressource en eau » déclare Olivier Lamarie, PDG Xylem France.

Découvrez l’incroyable projet de Thibaut Wadowski dans le dossier de presse de l’expédition.

T.Wadoski.jpg

Les dates clés de l’aventure Cho Oyu de la #TeamWadowski :

  • Du 23 au 31 août : Préparation de l’expédition à Katmandou
  • Du 1e au 2 sept : Katmandou ® Lhassa
  • Du 3 au 4 sept : Lhassa ®  Schijaste (3 800m)
  • Du 5 au 7 sept : Schijaste ®  Camp de base (4 007m)
  • Du 8 au 10 sept : Camp de base ®  Camp de base avancé (5 600 m)
  • Du 11 au 12 sept : Camp de base avancé ®  Acclimatation et Puja (5 600 m)
  • Du 13 sept au 4 oct : Ascension 5 600m ®  8 201m
  • Du 4 au 5 oct : Tentative sommet

 

Contact Presse
Agence Amalthea
Coradine Sersiron
04 26 78 27 18
csersiron@amalthea.fr

 

À propos de Xylem - www.xylem.com/fr-fr

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. Les quelque 16 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’US$ en 2020 et opère dans plus de 150 pays avec de nombreuses marques de produits leaders sur le marché.