It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Deux nouveaux châteaux d’eau construits par les clients, partenaires et salariés Xylem au Cambodge, dans le cadre du programme RSE Watermark

29 novembre 2023

Une équipe de clients, partenaires et salariés de Xylem, s’est rendue au Cambodge mi-octobre pour construire deux châteaux d’eau dans des villages ruraux de la province de Siem Reap. Depuis 2011, plus de 3 000 bénévoles de l’écosystème Xylem ont pu prendre part à la construction de plus de 600 châteaux d’eau dans 17 pays à travers le monde.

Watermark est le programme RSE mondial de Xylem (acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau) via lequel le groupe collabore avec des organisations à but non lucratif comme Planet Water Foundation pour élargir l'accès et l'éducation relative à l'eau, et apporter des solutions concrètes aux catastrophes humanitaires.

Au nord-ouest du Cambodge, dans la province de Siem Reap, l’accès à l’eau potable est un véritable enjeu de santé publique dans les zones rurales. Dans les villages de Rumdeng et Khvav, l’eau est prélevée via des forages à très faible profondeur, sans aucune étape de désinfection, et est souvent propice à la contamination (bactéries, contamination des eaux usées, eaux stagnantes, etc.). 

Ce mois d’octobre, en partenariat avec Planet Water Foundation, une équipe de bénévoles Watermark de Xylem est allée dans les écoles primaires de ces deux villages pour construire deux châteaux d’eau produisant 1 000 litres d’eau par heure. Chaque château d’eau répond aux besoins quotidiens en eau de 1 800 personnes, ce qui couvre non seulement les deux écoles primaires (224 élèves à Rumdeng et 736 élèves à Khvav) mais permet aussi d’alimenter en partie en eau la population de Rumdeng (6 227 habitants) et Khvav (4 502 habitants). 

Le nouveau château d’eau de l’école primaire de Rumdeng au Cambodge © Xylem

L’équipe Watermark d’une dizaine de bénévoles était composée de 4 Français dont Olivier Lamarie, Président Directeur Général de Xylem France et BeLux. 

« Watermark n’est pas un simple programme de bénévolat mais une réponse concrète à nos engagements RSE 2025. En tant que groupe leader des technologies de l’eau, notre objectif est de donner à toutes et à tous accès à une eau potable, surtout dans les communautés les plus démunies.

Au Cambodge, où 95 % des écoles n’ont pas accès à l’eau potable, notre mission de construction d’infrastructures de l’eau et d’éducation à l’hygiène des populations à travers le programme WASH (Water Sanitation Hygiene) de la Planet Water Foundation a pris tout son sens.  »

Olivier Lamarie, Président Directeur Général de Xylem France et BeLux

Olivier Lamarie, Président Directeur Général de Xylem France et BeLux

Lancé en 2011, le partenariat avec Planet Water Foundation est une initiative de Watermark, le programme RSE mondial de Xylem. 

Depuis 2016, les 5 pays participants (Autriche, France, Allemagne, Suède et Royaume-Uni) ont invité des clients et des collaborateurs à participer à la construction de châteaux d’eau grâce à ce partenariat, permettant ainsi de distribuer plus de 7 millions de litres d’eau potable* pour 1,1 million de personnes. 

* estimation sur la base de la production quotidienne théorique d'un château d’eau