It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Notes de version

Avensor, version 1.113 24 avril 2025

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Validation du numéro de téléphone : les utilisateurs peuvent désormais valider leur numéro de téléphone dans les paramètres utilisateur

  • Autres améliorations mineures et travaux pour les fonctions à venir

Avensor, version 1.112 9 avril 2025

Principales caractéristiques de cette version  :

  • PSMEGA1 désormais pris en charge

  • Autres améliorations mineures et travaux pour les fonctions à venir

Avensor, version 1.111 26 mars 2025

Principales caractéristiques de cette version  :

  • FPG 413/414 prend désormais en charge la présentation des données en métrique, impérial et USCS

Avensor, version 1.110 12 mars 2025

Principales caractéristiques de cette version  :

  • L'APP 411 prend désormais en charge la présentation des données en métrique, impérial et USCS

  • Le XCU 411 affiche désormais la documentation disponible sur les équipements

  • Les listes d'alarmes peuvent maintenant être filtrées en fonction du type d'appareil

Avensor, version 1.109 26 février 2025

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Le MAS 801 prend désormais en charge la présentation des données en métrique, impérial et USCS

  • La carte météo accepte désormais les précipitations en pouces et les températures en Fahrenheit

  • Nouvelle prise en charge de l’appareil : Evoqua ATG UV

  • Nexicon peut désormais afficher le volume pompé cumulé dans des graphiques au lieu de seulement le volume pompé par unité de temps

Avensor, version 1.108 12 février 2025

Principales caractéristiques de cette version  :

  • L'unité d'alimentation Nexicon prend désormais en charge la puissance en chevaux (hp)

  • L’ammonium et le potassium sont de nouvelles sous-catégories de qualité de l’eau désormais prises en charge pour les types d’appareils personnalisés

  • Le XCU 411 peut maintenant être connecté à l'aide de modbus tcp

  • optimyze prend désormais en charge la présentation des données dans les systèmes métriques, impériaux et USCS

  • Correction d'un problème avec le type d'appareil personnalisé où vous utilisiez des valeurs énumérées pour un point de données (l'état de catégorie sans sous-catégorie active la table d'énumération)

Avensor, version 1.107 29 janvier 2025

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Les graphiques de volume MagFlux peuvent désormais afficher le volume accumulé

  • Le kit d’inspection à distance prend désormais en charge le compteur d’énergie EM271 Carlo Gavazzi

  • Le kit d'inspection à distance comporte désormais des alarmes de dépassement inférieur/supérieur de plage sur les entrées analogiques

Avensor, version 1.106 15 janvier 2025

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Prise en charge d’un nouvel appareil : PSMEGA2

  • L'appareil SRC 311 peut maintenant être utilisé avec des unités impériales (pieds, hp)

Avensor, version 1.105 12 décembre 2024

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Pour les stations sur lesquelles une caméra est installée, une archive d'image a été ajoutée. Les anciens instantanés peuvent être affichés dans l'archive d'image. L'archive d'image se trouve sous Station > Appareils > Caméra

  • Le temps de chargement de l’application Avensor s’est considérablement amélioré pour les utilisateurs disposant d’une connexion Internet sous-optimale.

Avensor, version 1.104 27 novembre 2024

Principales caractéristiques de cette version  :

  • L'appareil d'optimisation peut désormais afficher des graphiques FFY

  • Toutes les stations équipées d’un CCD 301 ont reçu une notification informant l’utilisateur que le CCD 301 a atteint la fin de vie avant le 31 mai 2025

Avensor, version 1.101 17 octobre 2024

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Ajout d'un nouveau rôle : Affichage client uniquement (CVO). Avec un accès similaire à celui du personnel de service en lecture seule, le rôle CVO est encore limité ; il ne peut pas acquitter une alarme ou prendre une note, mais il peut afficher les données et les alarmes de la station.

  • Il est maintenant possible de modifier l'adresse IP CCD dans l'assistant d'ajout de station

Avensor, version 1.100 2 octobre 2024

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Pour le kit d'inspection à distance, il est désormais possible de régler l'angle de la caméra, ainsi que de visualiser l'état actuel de la caméra en ligne

  • Les appareils XCU 411 et FPG 413/414 affichent désormais leurs données de puissance, de courant et de vitesse dans Analytics

Avensor, version 1.98, 2 septembre 2024

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Amélioration de la visualisation des données pour l’appareil PS200

Avensor, version 1.95, 20 juin2024

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Expérience utilisateur améliorée lors de la configuration des entrées numériques

  • Prise en charge d'un nouvel appareil : l'appareil XCU 411 peut maintenant être ajouté à Avensor

Avensor, version 1.93, 13 mai 2024

Principales caractéristiques de cette version  :

  • Quand un type d'appareil personnalisé a un point de données défini comme vanne, la vanne est maintenant visualisée sur la station

  • Un type d’appareil personnalisé prend désormais en charge plusieurs puits