It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration d'une entrée analogique différentielle

Cette fonction calcule la différence entre les valeurs de deux entrées analogiques. La fonction est ajoutée à la station en tant qu'appareil.

  1. Dans Secure Connect, sélectionnez la station et allez dans Appareils > Nouvel appareil.
  2. Dans la liste des appareils, sélectionnez Entrée analogique différentielle - CCD.
    Cette fonction utilise les deux ports du CCD 401.
  3. Configurez les paramètres pour le point de données et pour chaque port.
  4. Configurez les paramètres d'alarme pour la fonction. Les valeurs doivent se situer dans la plage de la fonction.
    Début de plage de fonction : Port 1 plage minimum + port 2 plage minimum.
    Plage de fin de fonction : Port 1 plage maximale + port 2 plage maximale.
    Par exemple, si le port 1 a une plage de 0 à 200 et que le port 2 a une plage de -100 à 100, la plage de fonctionnement est de -100 à 300.
  5. Sélectionnez Ajouter un appareil.