It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Contrôle à distance

Découvrez une façon plus intelligente et plus efficace de gérer les inspections de station

Grâce au service d’inspection à distance, l’utilisateur peut démarrer une ronde d’inspection. La ronde d’inspection guide l’utilisateur à travers chaque station associée au client. Après un contrôle détaillé de la station, ou un bref aperçu de la station, l’utilisateur marque la station comme inspectée. L’utilisateur peut également écrire une description. Les inspections sont enregistrées et l’historique des inspections est disponible pour chaque station.

Pour utiliser le service d’inspection à distance, il doit être activé pour le client sous Admin > Clients > Détails du client. Quand le service est activé, l’onglet Inspections apparaît dans le menu de la barre latérale lors de la visite d’une station.

Afficher les inspections précédentes et les commentaires faits sur une station

 

Secure Connect vous aide à vérifier vos stations une par une

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur l’inspection à distance et la commande à distance.