It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Capteurs de niveau incohérents

Utilisation

Ce type d’anomalie s’applique aux stations de pompage des eaux usées qui répondent aux exigences suivantes  :

  • La station est équipée d’un capteur de niveau analogique et d’un détecteur de niveau haut.
  • Le niveau de démarrage configuré pour chaque pompe est disponible dans Secure Connect.

Le type d’anomalie est désactivé pour les contrôleurs qui ont une alarme équivalente.

Description

Les utilisateurs sont avertis de cette anomalie si le détecteur de niveau haut est activé et que le capteur analogique mesure un niveau d’eau inférieur au niveau de démarrage configuré de toute pompe. 

Causes possibles

  • Défauts ou colmatages dans le capteur de niveau analogique
  • Défauts dans le détecteur de niveau haut
  • Configuration de niveau ou position de commutateur incorrecte

Graphiques associés pour évaluation

Pour savoir où trouver les graphiques associés pour examen, voir
« Où puis-je trouver les tableaux d’anomalies à examiner  ? » sous FAQ sur les événements > Anomalies

Description du graphique Capteurs de niveau incohérents

Le graphique indique le niveau d’eau mesuré et l’état de fonctionnement de chaque pompe de la station pour laquelle le détecteur de niveau haut a été activé.

Évaluation du graphique, exemple 1

Le graphique montre qu’à 10 heures du matin, le détecteur de niveau haut a été activé lorsque le niveau d’eau mesuré était inférieur au niveau de démarrage de la pompe. L’événement a été isolé.

Évaluation du graphique, exemple 2

Le graphique montre que depuis 8 heures du matin le 17 mars, les pompes fonctionnent au signal du détecteur de niveau haut au lieu du capteur de niveau analogique. Ainsi, les deux pompes démarrent à chaque cycle de pompe au lieu d’alterner. 

Évaluation du graphique, exemple 3

Le graphique montre que le signal du capteur de niveau d’eau était plat (égal à zéro) lorsque le détecteur de niveau haut a été activé.

Désactiver le type d’anomalie

Si le comportement identifié comme anomalie est normal pour une station, le type d’anomalie doit être désactivé. Pour plus d’informations, voir "Comment activer ou désactiver un type d’anomalie  ?" sous FAQ sur les événements > Anomalies

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.