It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Comment un service public utilise un jumeau numérique pour gérer la distribution d’eau en temps réel

Comment un service public utilise un jumeau numérique pour gérer la distribution d’eau en temps réel

Les opérateurs doivent gérer efficacement les réseaux d’eau potable, mais ils manquent souvent de visibilité sur leurs systèmes pour prendre des décisions à partir des données. Découvrez comment un service public utilise l’hydroinformatique et un jumeau numérique du réseau pour améliorer ses opérations.

Un manque de visibilité sur le réseau d’eau peut entrainer un grand nombre de problèmes onéreux. Par exemple, le coût de pertes d’eaux dues aux fuites et ruptures (pertes réelles) est estimé à 14 milliards de dollars par an dans le monde. Les pertes apparentes, c’est-à-dire l’eau perdue à la suite d’un vol ou d’une erreur de mesure, représentent des millions de dollars supplémentaires.

Et l’impact n’est pas seulement financier. Les services des eaux sont confrontés à des problèmes similaires, car elles sont incapables de contrôler avec précision l’âge de l’eau dans le réseau. Plus l’eau reste dans le réseau après avoir été traitée, plus il y a de risques que la qualité de l’eau soit détériorée.

Optimisation du réseau d’eau à Nashville

Le Metro Water Services (MWS), situé à Nashville dans le Tennessee (USA) exploite un système complexe de distribution d’eau comprenant plus de 4 800 kilomètres de conduites. Il gère deux stations de traitement de l’eau produisant 34 000 mètres cubes d’eau par jour et 56 stations de pompage.

Récemment, en examinant les données fournies par le jumeau numérique provenant de Xylem Vue alimenté par l’application d’aide à la prise de décisions en temps réel sur le réseau de GoAigua, qui repose la technologie des jumeaux numériques, MWS a constaté que l’âge de l’eau dans un réservoir particulier était beaucoup plus élevé que prévu ; et qu’il augmentait au fil du temps. Forte de ce constat, le service a décidé de réduire la limite inférieure de remplissage du réservoir à seulement un mètre (trois pieds).

Une fois ce changement mis en œuvre, les opérateurs ont pu surveiller les données en temps réel pour confirmer que l’âge de l’eau dans le réservoir diminuait, puis se stabilisait. Grâce à une modélisation hydraulique avancée, associée à l’apprentissage automatique pour créer un jumeau numérique, le service public a pu continuer à fournir une eau potable sûre et de haute qualité à sa collectivité.

Le service peut désormais détecter rapidement les anomalies au sein de son réseau de distribution et prendre des mesures proactives afin d’éviter les perturbations du système et les réclamations des consommateurs. 

Une meilleure gestion grâce à la technologie des jumeaux numériques

La technologie des jumeaux numériques a le pouvoir d’optimiser les opérations d’un service de l’eau. En effet, elle peut fournir une plus grande visibilité sur les systèmes existants et ainsi permettre aux opérateurs de prendre de meilleures décisions, en toute connaissance de cause.

Grâce à une combinaison d’algorithmes et d’apprentissage automatique, Xylem Vue alimenté par l’application d’aide à la prise de décisions en temps réel sur le réseau de GoAigua utilise l’hydroinformatique pour calibrer et optimiser les modèles hydrauliques existants d’un service d’eau. Cela permet de créer un jumeau numérique du réseau qui peut montrer les conditions de fonctionnement, même dans les zones où il n’y a pas de capteurs, ce qui aide les entreprises de services publics à améliorer leurs performances.

Grâce à Xylem Vue alimenté par l’application d’aide à la prise de décisions en temps réel sur le réseau de GoAigua, les opérateurs peuvent gérer et ajuster la distribution d’eau potable en temps réel, avec une compréhension claire de l’âge de l’eau, de la pression et de la composition de la station, par le biais d’une application unique qui combine plusieurs sources de données.