-
Article
Reducing water losses without rebuilding the network: the role of hydrovar® X+ and HVX+ Smart Card Controller in large water supply networks
Discover how hydrovar® X+ and HVX+ Smart Card Controller help water utilities reduce network water losses (NRW), optimize pressure management, and improve energy efficiency without replacing existing infrastructure. -
Article
The driving force behind steel: Innovative pump technology
Discover how Lowara pump technology supports cooling, water reuse, pressure boosting, and energy-efficient water management in steel and metals plants. -
Article
HVAC energy efficiency: reducing consumption in existing systems with advanced control technologies
Strategies and technologies for modernising heating and cooling systems in residential and commercial buildings. -
Article
Más allá de la bomba: cómo los circuladores inteligentes están cambiando el rendimiento HVAC
A los proyectistas e instaladores se les pide que suministren sistemas de calefacción y refrigeración que sean eficientes, fiables, fáciles de poner en marcha y cómodos para el usuario final. Además, deben hacerlo en un mercado marcado por altos precios de la energía, regulaciones más estrictas y diseños de sistemas cada vez más complejos. -
-
Article
5 errores a la hora de elegir una bomba de pozo
Los problemas más comunes en las instalaciones de edificios y cómo evitarlos desde la fase de diseño -
Article
La regulación de las aguas subterráneas se endurece: qué implica la nueva directiva de la UE para los operadores de sondeos – y por qué el control del bombeo marca la diferencia
Con la adopción de la Directiva (UE) 2026/805, la Unión Europea ha reforzado de forma sustancial su marco normativo para la protección de la calidad del agua, sometiendo las aguas subterráneas a un nivel de escrutinio sin precedentes. -
Article
The cost you’re not measuring. How best-in-class efficiency minimises total cost of ownership
When pumping systems are not optimised (oversized duty points, fixed-speed operation, poor hydraulic matching to the actual load profile) every hour of operation is an hour of unnecessary electricity spend. -
Article
Basta de perseguir averías: el mantenimiento programado marca la diferencia
Un enfoque estructurado del mantenimiento permite reducir costes ocultos, prevenir paradas de planta y mejorar la continuidad operativa a largo plazo. -
Article
PFAS and pump technology: cutting through complexity for water utility operators
Water is too essential - and the infrastructure that delivers it too critical - for anything less than full transparency and active partnership. Together, we are committed to ensuring that the equipment at the heart of your operations delivers not just reliable performance, but the confidence that comes from knowing exactly what is inside it, why it is there, and how it is being managed. -
Article
The cost you’re not measuring. How best-in-class efficiency minimizes total cost of ownership
-
Article
Powering the HVAC transition: how xylem is enabling the next generation of low-carbon buildings
As energy performance requirements tighten, the need for ultra-efficient pumping solutions is growing fast. Xylem’s ecocirc S, M and L circulators meet this challenge head-on. -
Article
Future-proofing data centres starts when minimum compliance stops
Data centres are under growing technical, regulatory and public pressure. Energy, water and carbon aren’t side issues to manage after commissioning. -
Article
Resiliencia Hidráulica Urbana: por qué el drenaje se ha convertido en una infraestructura crítica
Descubre por qué el drenaje urbano se ha convertido en una infraestructura crítica y qué soluciones técnicas adoptar frente a eventos climáticos extremos. -
Article
hydrovar® X en los edificios: Fiabilidad en edificios: continuidad del servicio sin interrupciones
hydrovar® X está diseñado para responder a todos estos escenarios. El control inteligente de la velocidad adapta continuamente el funcionamiento de las bombas a la demanda real del sistema, manteniendo la presión configurada de forma estable, independientemente del número de puntos de consumo activos en cada momento. -
Article
El riego en los servicios de edificios: por qué la eficiencia y la inteligencia actuales parten del corazón del sistema
El riego en los servicios de edificios: por qué la eficiencia y la inteligencia actuales parten del corazón del sistema -
Article
HVAC: construir mejor, consumir menos. Preguntas y respuestas con nuestro experto
Del Pacto Verde Europeo a los nuevos estándares de control inteligente: cómo evoluciona el sector HVAC y qué significa concretamente para quienes diseñan, instalan y gestionan instalaciones de calefacción y refrigeración. Entrevista a Andras Kovacs - Director, Product Management, AW EMEA – Building Service -
Article
hydrovar® X: el ahorro que va más allá de los kWh
Gracias a sus funciones integradas de protección y monitoreo, hydrovar® X contribuye a prevenir anomalías antes de que se conviertan en problemas críticos. -
Article
hydrovar® X: menos estrés operativo, más continuidad
Descubra cómo hydrovar X reduce alarmas, urgencias e intervenciones correctivas, mejorando la estabilidad, el control y la continuidad de la instalación. -
Article
Future-proofing data centres
How water-smart engineering unlocks energy efficiency and carbon reduction -
Article
Dentro de la red Service: experiencia, calidad y repuestos originales
Descubra la experiencia, la calidad y los repuestos originales de la red Service de Lowara: un ecosistema de asistencia que garantiza fiabilidad, rendimiento y sostenibilidad de las instalaciones. -
Article
hydrovar® X: pensado para quien instala, no solo para quien proyecta
Sistemas que funcionan perfectamente sobre el papel pueden convertirse en un problema real en la obra. -
Article
Más allá del ahorro: cómo la eficiencia hidráulica está reescribiendo las reglas de la rentabilidad industrial
Descubra cómo la eficiencia energética con las soluciones Lowara reduce el OPEX y el TCO para los OEM, convirtiendo el consumo oculto en una ventaja competitiva. -
Article
Soluciones sostenibles para los proyectos de centros de datos
El enfoque de Xylem va más allá de la simple provisión de componentes, ofreciendo un modelo completo de servicios y asesoramiento para operadores, constructores y consultores de centros de datos. Su ámbito de acción abarca todo, desde la refrigeración y recuperación de calor, hasta HVAC, protección contra incendios y gestión de aguas residuales. En resumen, representa una solución integral para los sistemas hídricos y térmicos de los centros de datos modernos.