It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Más allá de la bomba: cómo los circuladores inteligentes están cambiando el rendimiento HVAC

Elegir un circulador solía ser una tarea bastante sencilla. Hoy en día, está ligada a un conjunto mucho más amplio de expectativas. A los proyectistas e instaladores se les pide que suministren sistemas de calefacción y refrigeración que sean eficientes, fiables, fáciles de poner en marcha y cómodos para el usuario final. Además, deben hacerlo en un mercado marcado por altos precios de la energía, regulaciones más estrictas y diseños de sistemas cada vez más complejos.

Por eso, el enfoque ha cambiado. Ya no se trata únicamente de encontrar una bomba que técnicamente encaje en la aplicación. Con mayor frecuencia, la pregunta real es qué solución ayuda a los profesionales a lograr el mejor resultado global del sistema, manteniendo al mismo tiempo la instalación y la puesta en servicio bajo control.

Para analizar cómo están evolucionando estas exigencias, hablamos con Andras Kovac, Director de Product Management para Building Services en Lowara, sobre lo que proyectistas e instaladores están observando hoy en el terreno y cómo la selección del circulador influye en el rendimiento mucho más allá de la propia bomba.

P: ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día proyectistas e instaladores?

R: Uno de los principales cambios es que los sistemas HVAC se han vuelto mucho más dinámicos. Con el crecimiento de las bombas de calor, los sistemas híbridos y las aplicaciones de caudal variable, las instalaciones ya no son tan predecibles como antes. Al mismo tiempo, las personas que diseñan e instalan estos sistemas están sometidas a presión para trabajar rápidamente, evitar errores y seguir ofreciendo un alto nivel de rendimiento.

Por tanto, el reto no es simplemente hacer que el sistema funcione. Es asegurarse de que funcione de manera eficiente, proporcione el nivel adecuado de confort y no genere trabajo innecesario durante la puesta en marcha o en futuras visitas de servicio. Es ahí donde muchos profesionales sienten mayor presión.

P: ¿Cómo han cambiado las expectativas de los clientes?

R: Los clientes esperan más consistencia que antes. Tanto en edificios residenciales como comerciales, quieren confort, bajo consumo energético y funcionamiento silencioso. También esperan que los sistemas funcionen correctamente desde el principio, sin necesidad de ajustes manuales repetidos.

Esto tiene un efecto directo en instaladores y prescriptores. La mayoría de los usuarios finales nunca pensará en el circulador en sí, pero sí notará si el sistema es ruidoso, inestable o caro de operar. En ese sentido, la selección de componentes tiene un impacto muy visible en la experiencia global del cliente.

P: ¿Cuáles son los errores más comunes al seleccionar circuladores?

R: El sobredimensionamiento sigue siendo uno de los problemas más comunes. A menudo proviene de un deseo de ser prudente, pero en la práctica puede provocar lo contrario de lo que se pretendía: mayor consumo energético, más desgaste y un funcionamiento menos eficiente.

Otro problema es que algunos sistemas todavía se diseñan con una mentalidad bastante estática, aunque el funcionamiento real del HVAC es hoy mucho más variable. Un sistema puede parecer correcto sobre el papel, pero si el circulador no se adapta a las condiciones reales de funcionamiento, el rendimiento en el uso diario puede verse afectado. La elección adecuada normalmente no es la opción más grande, sino la que mejor se ajusta a cómo funciona realmente el edificio a lo largo del tiempo.

P: Entonces, ¿en qué deberían centrarse los profesionales?

R: Conviene mirar más allá del precio inicial de compra y considerar el efecto global en la instalación. Un circulador bien seleccionado puede reducir el consumo energético, facilitar la puesta en marcha y mejorar la fiabilidad a largo plazo.

Esta visión más amplia es cada vez más importante en el mercado. Los profesionales preguntan no solo si una bomba encaja, sino si les ayudará a terminar el trabajo de forma más eficiente y a obtener buenos resultados durante toda la vida útil del sistema. Ahí es donde suele residir el verdadero valor.

P: ¿Dónde ejercen mayor presión las aplicaciones residenciales sobre los instaladores?

R: En los proyectos residenciales, la rapidez y la simplicidad son fundamentales. Los instaladores suelen trabajar con plazos muy ajustados, especialmente en sustituciones, y necesitan productos fáciles de instalar y de poner en marcha.

Aquí es donde la gama Lowara ecocirc resulta especialmente relevante. Su diseño compacto y su sencilla instalación ayudan a que las sustituciones sean más rápidas y menos complicadas. Para el usuario final, esto también se traduce en un menor consumo de energía y un funcionamiento más silencioso desde el primer momento.

P: ¿Y dónde aporta valor Lowara ecocirc+?

R: A medida que los sistemas se vuelven más variables, la adaptación automática cobra mayor valor. Muchas instalaciones HVAC no funcionan bajo una única condición constante, por lo que una bomba capaz de responder a los cambios de demanda reduce la necesidad de intervención manual y ayuda a mantener un funcionamiento eficiente.

Ese es el papel de ecocirc+. Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del sistema, lo que puede acortar el tiempo de puesta en marcha, reducir los ajustes in situ y favorecer un confort más estable y un menor consumo energético en el funcionamiento diario.

Control más inteligente in situ: con la aplicación my ecocirc, la bomba puede conectarse mediante smartphone para facilitar la configuración, el ajuste y la gestión diaria.

P: ¿Qué ocurre con los sistemas comerciales de mayor tamaño? ¿Qué necesitan más los proyectistas e instaladores?

R: En los edificios comerciales, el principal reto suele ser gestionar la complejidad sin perder el control del rendimiento. Estos sistemas pueden incluir múltiples circuitos, perfiles de demanda cambiantes y altas exigencias en cuanto a disponibilidad, mantenimiento y costes operativos. Cuando algo no funciona correctamente, las consecuencias suelen ser más visibles y más costosas que en instalaciones más pequeñas.

Aquí es donde puede considerarse Lowara ecocirc XL. Está diseñado para sistemas comerciales con demanda variable y puede integrarse en sistemas de gestión de edificios, ayudando a los operadores a mantener un rendimiento estable mientras controlan el consumo energético.

Un buen ejemplo es el Quellenhof Luxury Resort Lazise, en el lago de Garda, donde la gestión del agua es clave tanto para el confort de los huéspedes como para el concepto de sostenibilidad del complejo. El resort incluye un spa wellness de 2.000 m² y 68 habitaciones y suites. Para garantizar la circulación inmediata de agua caliente en todas las habitaciones, se instaló un sistema de recirculación ecocirc XL con dos unidades ecocirc XLplus N 32-120F. Esta configuración mantiene el agua circulando por la red principal del sistema y permite que el agua caliente llegue a la habitación más alejada en 4–5 segundos, mientras que la alternancia en el funcionamiento de las bombas ayuda a mantener la eficiencia.

En el Quellenhof Luxury Resort Lazise, la gestión inteligente del agua contribuye a ofrecer una experiencia fluida al huésped, al tiempo que respalda un funcionamiento eficiente.

P: ¿Qué importancia tienen hoy la sostenibilidad y el cumplimiento normativo en esta decisión?

R: Hoy son aspectos centrales. La sostenibilidad ya no se considera un extra opcional. En muchos proyectos es un requisito práctico, y eso influye en la selección de productos desde el principio.

Lowara apoya estas necesidades de varias maneras. Los circuladores de alta eficiencia ayudan a reducir el consumo energético operativo, que suele ser la mayor parte del impacto ambiental de un producto. También proporcionamos Declaraciones Ambientales de Producto (EPD), que ofrecen información verificada por terceros sobre el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto. Como estas declaraciones siguen las Reglas de Categoría de Producto (PCR), ofrecen una base estandarizada de comparación y pueden respaldar evaluaciones del ciclo de vida a nivel de edificio, así como certificaciones como LEED o BREEAM.

Para proyectistas, consultores y usuarios finales, esto significa mayor transparencia y más confianza en que la solución seleccionada responde tanto a las necesidades actuales como a las expectativas futuras.

P: Desde la perspectiva del instalador, ¿qué diferencia marca la solución adecuada en obra?

R: Normalmente, los beneficios son muy prácticos. Los instaladores valoran productos intuitivos, fiables y menos propensos a generar problemas durante la instalación. Cuando es así, los trabajos se completan más rápido, hay menos errores y la entrega al cliente suele ser más fluida.

En última instancia, eso es lo que importa en el día a día. La solución adecuada reduce fricciones en la obra y da a los instaladores mayor confianza en que el sistema funcionará como se espera una vez que se marchen.

P: De cara al futuro, ¿qué tendencias marcarán el desarrollo del bombeo HVAC?

R: Los sistemas HVAC seguirán siendo cada vez más interconectados, más variables y más centrados en la eficiencia. A medida que aumenta la electrificación, especialmente con el uso más amplio de bombas de calor, las bombas deberán responder a una gama más amplia de condiciones de funcionamiento.

Eso significa que los circuladores desempeñarán un papel más activo en el rendimiento del sistema que en el pasado. Para proyectistas e instaladores, la conclusión es clara: la mejor elección no es solo la que cumple el requisito técnico, sino la que hace que todo el sistema sea más fácil de instalar, de poner en marcha y más eficiente a largo plazo. En este sentido, seleccionar el circulador adecuado no es solo una decisión técnica, sino una forma práctica de mejorar los resultados tanto para los profesionales como para sus clientes.