It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Aquaculture

Aquaculture farmers boost productivity with advanced water management technology

Aquaculture businesses face a unique set of challenges that impact both productivity and sustainability. To ensure biosecurity, farmers must maintain...

Innovative solution supports freshwater mussel restoration for tribal communities

In northeast Oregon in the U.S., the Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservation (CTUIR) is managing a project to replenish freshwater mussels, a...

Remote pump monitoring helps aquaculture farmer work more effectively

NLN Farms, located near the coastal town of Chocowinity, North Carolina, needed to transfer water from four aquaculture ponds to a nearby reservoir. The farm...

Xylem’s YSI data buoy provides water-quality data for mussel farmers

South Coast Mariculture wanted to better understand the water quality conditions of their mussel farms in Jervis Bay, located in New South Wales, Australia....

Granja ecológica de camarones utiliza la solución de la bomba de Xylem

Los empresarios Daniel Flock y Markus Schreiner acudieron a Xylem con un proyecto extraordinario: querían criar el camarón «tigre blanco» en el centro de...

Fish farm

En medio del Brezal de Luneburgo, lejos de cualquier masa de agua importante en el norte de Alemania, Heidefisch GmbH cría trucha arco iris y caviar de trucha....