It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Sustainability

One Student’s Journey to Solve Water

“It’s important to get more people from different backgrounds involved in advancing innovation in water. The more diverse we are, the more powerful we can be.”...

Water treatment plant uses innovative technology to protect local ecosystem

In 2016, the Zeeland Clean Water Plant in Michigan moved forward with plans to double its capacity from 1.6 million gallons per day (MGD) to over 3 million...

How digital innovation is helping water operators navigate COVID-19 and beyond

Bold digital technologies are driving major advances in how water is transported, treated, monitored and used by communities worldwide. This transformation is...

Oslo detecta con rapidez fugas en una tubería de agua

Como parte de un programa para reducir las fugas en su sistema de agua, el Servicio de Agua y Alcantarillado del Municipio de Oslo (Oslo VAV) ha desplegado...

Granja ecológica de camarones utiliza la solución de la bomba de Xylem

Los empresarios Daniel Flock y Markus Schreiner acudieron a Xylem con un proyecto extraordinario: querían criar el camarón «tigre blanco» en el centro de...

Groundwater expert, Dr. John Cherry, wins 2020 Stockholm Water Prize

Dr. John Cherry has been named the 2020 Stockholm Water Prize Laureate for discoveries that have revolutionized our understanding of groundwater vulnerability....