It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

Todas las publicaciones en Servicios públicos

What does Xylem do?

What does Xylem do?

Xylem solves water in a variety of markets and provides a wide array of applications spanning the cycle of water. From transport to treatment to test, Xylem...

Let’s Solve Water

Let’s Solve Water

The demand for water will increase 5 times by 2050 but the amount of fresh drinkable water on Earth always stays the same. Xylem finds ways to efficiently...

La capitale de la tecnología del agua

La tecnología del agua se está posicionando cada vez más como la próxima gran industria, y la competición por convertirse en su capital global se está...

El ultravioleta ecológico

El ultravioleta ecológico

Xylem continúa mejorando su tecnología con las lámparas UV de Wedeco, ya que son mejores para el medioambiente. Foto Xylem LA NUEVA lámpara de amalgama...

Sólido rendimiento

Sólido rendimiento

Tres versátiles incorporaciones a la línea de achique 2600 aprovechan el sistema hidráulico de vórtice. Foto Xylem LAS BOMBAS de lodos pueden encontrarse con...

Una solución radical

Una solución radical

El innovador Proceso de Oxidación Avanzada (AOP) es una forma de controlar los microcontaminantes que se acumulan en las aguas subterráneas y superficiales....