It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Notas de la versión

Avensor, versión 1.113, 24 de abril de 2025

Características clave de esta versión:

  • Validación del número de teléfono: los usuarios ahora pueden validar su número de teléfono en la configuración del usuario

  • Otras mejoras menores y trabajo para las próximas funciones

Avensor, versión 1.112, 9 de abril de 2025

Características clave de esta versión:

  • Ahora compatible con PSMEGA1

  • Otras mejoras menores y trabajo para las próximas funciones

Avensor, versión 1.111, 26 de marzo de 2025

Características clave de esta versión:

  • FPG 413/414 ahora admite la presentación de datos en Métrico, Imperial y USCS

Avensor, versión 1.110, 12 de marzo de 2025

Características clave de esta versión:

  • APP 411 ahora admite la presentación de datos en Métrico, Imperial y USCS

  • XCU 411 ahora muestra la documentación de activos disponible

  • Las listas de alarmas ahora pueden filtrarse por tipo de dispositivo

Avensor, versión 1.109, 26 de febrero de 2025

Características clave de esta versión:

  • MAS 801 ahora admite la presentación de datos en Métrico, Imperial y USCS

  • La tarjeta meteorológica ahora admite lluvias en pulgadas y temperaturas en Fahrenheit

  • Nuevo soporte del dispositivo: Evoqua ATG UV

  • Nexicon ahora puede mostrar el volumen bombeado acumulado en gráficos en lugar de solo el volumen bombeado por unidad de tiempo

Avensor, versión 1.108, 12 de febrero de 2025

Características clave de esta versión:

  • La unidad de potencia Nexicon ahora admite caballos de fuerza (CV)

  • El amonio y el potasio como nuevas subcategorías de calidad del agua ahora son compatibles con tipos de dispositivos personalizados

  • Ahora XCU 411 puede conectarse mediante tcp de Modbus

  • optimyze ahora admite la presentación de datos en Metric, Imperial y USCS

  • Se ha solucionado un problema con el tipo de dispositivo personalizado en el que se usaban valores numerados para un punto de datos (el estado de la categoría sin subcategoría activa la tabla de enumeración)

Avensor, versión 1.107, 29 de enero de 2025

Características clave de esta versión:

  • Los gráficos de volumen de MagFlux ahora pueden mostrar el volumen acumulado

  • El kit de inspección remota ahora admite el medidor de energía Carlo Gavazzi EM271

  • El kit de inspección remota ahora tiene alarmas por debajo/sobrerrango en entradas analógicas

Avensor, versión 1.106, 15 de enero de 2025

Características clave de esta versión:

  • Nuevo soporte del dispositivo: PSMEGA2

  • El dispositivo SRC 311 ahora puede usarse con unidades imperiales (pies, hp)

Avensor, versión 1.105 12 de diciembre de 2024

Características clave de esta versión:

  • Para las estaciones que tienen una cámara instalada, se ha añadido un archivo de imágenes. En el archivo de imágenes se pueden ver las instantáneas antiguas. El archivo de imágenes se encuentra en Estación > Dispositivos > Cámara

  • El tiempo de carga de la aplicación Avensor ha mejorado significativamente para los usuarios con una conexión a Internet subóptima.

Avensor, versión 1.104, 27 de noviembre de 2024

Características clave de esta versión:

  • El dispositivo optimizado ahora puede mostrar gráficos FFY

  • Todas las estaciones con un CCD 301 han recibido una notificación que advierte al usuario de que el CCD 301 ha alcanzado la EOL el 31 de mayo de 2025

Avensor, versión 1.101, 17 de octubre de 2024

Características clave de esta versión:

  • Adición de una nueva función: Solo vista del cliente (CVO). Con un acceso similar a Solo lectura del personal de servicio, la función CVO está limitada; no pueden reconocer una alarma ni tomar nota, pero pueden ver los datos y alarmas de la estación.

  • Ahora hay una opción para cambiar la dirección IP CCD en el asistente para añadir estación

Avensor, versión 1.100, 2 de octubre de 2024

Características clave de esta versión:

  • Para el kit de inspección remota, ahora es posible ajustar el ángulo de la cámara, así como ver el estado actual de la cámara en línea

  • Los dispositivos XCU 411 y FPG 413/414 ahora muestran sus datos de potencia, corriente y velocidad en Analytics

Avensor, versión 1.98, 2 de septiembre de 2024

Características clave de esta versión:

  • Mejora de la visualización de datos para el dispositivo PS200

Avensor, versión 1.95, 20 de junio de 2024

Características clave de esta versión:

  • Mejora de la experiencia del usuario al configurar entradas digitales

  • Nuevo soporte del dispositivo: el dispositivo XCU 411 ahora puede añadirse a Avensor

Avensor, versión 1.93, 13 de mayo de 2024

Características clave de esta versión:

  • Cuando un tipo de dispositivo personalizado tiene un punto de datos definido como una válvula, la válvula se visualiza ahora en la estación

  • Un tipo de dispositivo personalizado ahora admite varios pozos