It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de TurboLIGHT

Conexión TCP Modbus

  1. Vaya a Control.
  2. EstablezcaMB_OFFSET_ADDR en 40 000.

La dirección IP del soplador debe ser la misma en TurboLIGHT y Secure Connect. La dirección IP se muestra en el menú Ajustes de TurboLIGHT.

Conexión Modbus RTU

  1. Vaya a Control.
  2. Establezca la dirección Modbus del soplador en el parámetro MB_SLAVE_NUM.
  3. Vaya a Ajustes.
  4. Establezca los baudios en el parámetro Modbus 485.

La dirección Modbus y los baudios deben ser los mismos en TurboLIGHT y Secure Connect.