It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de Magflux

El módulo de comunicación Modbus debe instalarse en el caudalímetro Magflux. Para obtener más información, consulte el manual del Módulo de comunicación Modbusy RS 485.

Para evitar los ruidos, interferencias o tráfico en la línea de bus, el interruptor Terminación se debe establecer en Encendido.

  1. En la pantalla Magflux, vaya a Setup>Display Setup>Modbus COM module/ Communication.

    La configuración del módulo Modbus COM/comunicación está disponible cuando se conecta un módulo de comunicación.
  2. Establezca los parámetros de comunicación.
Parámetro Ajuste
Velocidad de transmisión 9600
Paridad Par
Bit de parada 1
Desviación de id. de Modbus 000

 

  1. Haga clic en OK (Aceptar).
  2. Vaya a Configuración > Configuración de pantalla > Red/Modbus
  1. Haga clic en Añadir dispositivo.
  2. Seleccione Dispositivo 1 o Dispositivo 2.
  3. Haga clic en OK (Aceptar).
  4. Haga clic Cambiar dirección del dispositivo.
  5. Seleccione Dispositivo 1 o Dispositivo 2.
  6. Establezca la dirección.
  7. Haga clic en OK (Aceptar).
  8. Haga clic en Cambiar n.o de ID de pantalla
  9. Establezca el número.
  10. Haga clic en Número de pantallas.
  11. Establezca el número.
  12. Haga clic en OK (Aceptar).
  13. Haga clic en Establecer n.º de reintentos.
  14. Incremente el número en 1.
  15. Haga clic en OK (Aceptar).
  16. Cambie la velocidad de Modbus a baja.