It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de una entrada analógica diferencial

Esta función calcula la diferencia entre los valores de dos entradas analógicas. La función se añade a la estación como un dispositivo.

  1. En Secure Connect, seleccione la estación y vaya a Dispositivos > Nuevo dispositivo.
  2. En la lista de dispositivos, seleccione Entrada analógica diferencial - CCD.
    Esta función utiliza ambos puertos en el CCD 401.
  3. Configure los ajustes para el punto de datos y para cada puerto.
  4. Configure los ajustes de alarma para la función. Los valores deben estar dentro del rango de la función.
    Inicio del rango de funciones: Rango mínimo del puerto 1 + Rango mínimo del puerto 2.
    Fin del rango de funciones: Rango máximo del puerto 1 + Rango máximo del puerto 2.
    Por ejemplo, si el puerto 1 tiene el rango de 0 a 200 y el puerto 2 tiene el rango de -100 a 100, el rango de funciones es de -100 a 300.
  5. Seleccione Añadir dispositivo.