It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flujo inverso

Aplicación

Este tipo de anomalía es aplicable a las estaciones de bombeo de aguas residuales para las que el estado de funcionamiento de la bomba y el nivel de agua están disponibles.

Descripción

Se notifica a los usuarios de esta anomalía si se cumplen estas condiciones:

  • El nivel de agua aumenta significativamente justo después de que una bomba se detiene.
  • Cuando la bomba se detiene, el nivel de agua aumenta significativamente más rápido que cuando la bomba arranca.

Posible causa

Un problema con la válvula de retención de la bomba

Gráficos relacionados para la evaluación

Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar los gráficos relacionados para el examen, consulte “¿Dónde encuentro los gráficos de anomalías para el examen?” en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Descripción del gráfico El primer día que se detectó la anomalía

El gráfico muestra los siguientes datos:

  • El estado de funcionamiento de cada bomba de la estación
  • El nivel de agua, si está disponible

El período del gráfico es el día en que se inició la anomalía, con la resolución máxima.

El gráfico permite al usuario evaluar el problema que causó la anomalía.

Descripción del gráfico Estado actual de la estación

El gráfico muestra cuándo la anomalía está activa. El gráfico muestra los siguientes datos:

  • El estado de funcionamiento de cada bomba de la estación
  • El nivel de agua, si está disponible

El período del gráfico es el último día, con la resolución máxima.

El gráfico permite al usuario evaluar el estado actual de la estación.

Descripción del gráfico Utilización de la bomba

El gráfico muestra la utilización diaria de cada bomba de la estación. El período en el gráfico es de varios días. El gráfico permite al usuario evaluar los siguientes elementos:

  • La utilización de la bomba durante el período
  • Para estaciones multibomba, diferencias en la utilización entre las bombas durante el período

Evaluación de gráficos, ejemplo 1

En este ejemplo, la estación es una estación de bombeo de aguas residuales con dos bombas que se alternan regularmente.

El gráfico El primer día que se detectó la anomalíamuestra que, a partir de las 11:00 del 10 de enero, el nivel del agua aumenta rápidamente justo después de que las bombas se detienen. En menos de un minuto, el nivel aumenta a la mitad del rango de nivel entre el nivel de arranque y el nivel de parada. A continuación, el nivel aumenta gradualmente hasta alcanzar el nivel de arranque.

Esta tendencia del nivel de agua indica que no hay un aumento del caudal de entrada que cause un incremento rápido del nivel de agua cuando las bombas se detienen. En su lugar, puede haber un problema con una válvula de retención.

El gráfico El estado actual de la estaciónmuestra que la anomalía sigue en curso en el momento en que el usuario mira los gráficos.

El gráfico Uso de la bombamuestra que, desde el 10 de enero, el uso de la bomba 1 ha aumentado significativamente y es mucho mayor que el uso de la bomba 2. Esta tendencia confirma que puede haber un problema con una válvula de retención.

Evaluación de gráficos, ejemplo 2

En este ejemplo, la estación es una estación de bombeo de aguas residuales con dos bombas que se alternan regularmente.

El gráfico El primer día que se detectó la anomalíamuestra que, hasta las 12:00 del 30 de junio, el nivel de agua aumenta linealmente entre el nivel de parada y el nivel de arranque.

Alrededor de las 12:00, el tiempo de funcionamiento de la bomba 1 aumenta significativamente.

Después de las 19:00 h, el nivel de agua aumenta rápidamente cuando las bombas se detienen. En pocos minutos, el nivel alcanza 3/4 del rango de nivel total. A continuación, el nivel aumenta gradualmente hasta alcanzar el nivel de arranque.

Esta tendencia del nivel de agua indica que no hay un aumento del caudal de entrada que cause un incremento rápido del nivel de agua cuando las bombas se detienen. En su lugar, puede haber un problema con una válvula de retención.

El gráfico El estado actual de la estaciónmuestra que la anomalía sigue en curso en el momento en que el usuario mira los gráficos.

El gráfico Uso de la bombamuestra que, desde el 29 de junio, el uso de la bomba 1 ha aumentado significativamente y es mucho mayor que el uso de la bomba 2. Esta tendencia confirma que puede haber un problema con una válvula de retención.

Desactivar el tipo de anomalía

Si el comportamiento identificado como anomalía es normal para una estación, el tipo de anomalía debe desactivarse. Para obtener más información, consulte "¿Cómo habilito o desactivo un tipo de anomalía?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalĂ­as e incidentes.