Systeme zur Produktion von entionisiertem Wasser: Vorteile und Fortschritte
Entionisiertes Wasser ist für viele Laboreinrichtungen und Branchen extrem wichtig. Die effiziente, zuverlässige und konstante Bereitstellung von qualitativ hochwertig entionisiertem Wasser kann jedoch eine Herausforderung sein. In diesem Blog sprechen wir über Entionisierung, die Vorteile zentralisierter Systeme und die neuesten Weiterentwicklungen innerhalb der populären Xylem Produktreihe Protegra CS, die zentralisierte Wasseraufbereitungssysteme umfasst.
![]()
Die Verfügbarkeit einer zuverlässigen Quelle für qualitativ hochwertiges, chemikalienfreies, entionisiertes Wasser ist für zahlreiche Branchen und Forschungsanwendungen von entscheidender Bedeutung. Von der Produktion bis zu medizinischen Anwendungen – der Bedarf an entionisiertem Wasser in verschiedenen Quantitäten und Qualitäten erfordert den Einsatz effizienter, zuverlässiger Wasseraufbereitungssysteme.
Entionisiertes Wasser ist ein reineres Wasser, aus dem viele Ionen häufig auftretender chemischer Elemente wie beispielsweise Natriumchlorid, Nitrat, Bakterien und Keime entfernt sind. Die nachhaltigste und einfachste Möglichkeit zur Herstellung von qualitativ derart hochwertigem Wasser ist die Umkehrosmose. Mit diesem Verfahren kann eine Salzrückhalterate von mehr als 98% und Bakterien- und Partikel-Rückhalterate von über 99% erreicht und damit ein besonders sicheres, reines Wasser produziert werden.
Von der Chemie über medizinische und pharmazeutische Labore bis hin zu Kühl- und Produktionsanwendungen – entionisiertes Wasser ist in vielen Bereichen unverzichtbar. Dabei ist eine zentralisierte Lösung insbesondere für größere Einrichtungen und Standorte mit mehreren Entnahmestellen sehr vorteilhaft.
Zentralisierte Systeme bieten eine Lösung für mehrere Laboratorien
Bei größeren Standorten oder Einrichtungen mit mehreren Laboratorien bietet ein zentralisiertes System erhebliche Kosten- und Effizienzvorteile. Ein einziges Protegra System macht es möglich, dass alle vorgesehenen Endverbraucher einer Einrichtung mit Wasser aus einer geeigneten Reinwasserquelle versorgt werden. Neben den offensichtlichen Vorteilen in Bezug auf die Wasserqualität ermöglicht ein zentralisiertes System auch ein intelligentes Management.
Unter Verwendung der Modbus® Schnittstelle können alle von Protegra Systemen erzeugten Daten an ein Gebäudemanagementsystem übertragen werden. Ein solches System ermöglicht Echtzeitüberwachung und Benutzerbenachrichtigungen, so dass die für Wasserqualität verantwortliche Person immer mit einem detaillierten Überblick hat und bei Bedarf unverzüglich handeln kann. In einem Krankenhaus beispielsweise können über ein zentralisiertes Protegra System die Gebäude mit entsprechendem Bedarf (speziell die Notaufnahme und die OP-Säle) mit Umkehrosmosewasser versorgt werden, so dass eine zuverlässige Patientensicherheit gewährleistet ist.
Als weitere wichtige Einsatzbereiche können die Herstellung von Glaswafern und Arzneimitteln genannt werden.
Eine zentralisierte Entionisierungsanlage bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Durch die Verschmelzung mehrerer Systeme zu einem einzelnen werden nicht nur die Kosten, sondern auch der Platzbedarf und der Wartungsaufwand reduziert.
Fortschrittliche Lösungen
Xylem, einer der weltweiten Marktführer für Wasseraufbereitungstechnologien, konnte seine Spitzenposition auf dem Gebiet der Entwicklung von Umkehrosmosesysteme für Labore und industrielle Anwendungen sichern. Das völlig neu entwickelte Protegra CS® Pro RO EDI System knüpft an den Erfolg der Vorgängergeneration an und ist speziell für die Bereitstellung hoher Volumina von entionisiertem Wasser vorgesehen.
Die neue, leistungsstarke Ionpure™ CEDI Zellentechnologie steigert nicht nur die Qualität des Reinwassers deutlich, sondern arbeitet auch energieeffizienter. Dank ihrer soliden, robusten Gestaltung tragen die neuen Systeme mit langen Serviceintervallen und reduzierten Anforderungen an die jährliche Wartung zu einer Senkung der Betriebskosten bei. Die Protegra CS Pro RO EDI Serie bietet eine konstante Wasserqualität von bis zu 0,055 µS/cm bei 25°C für Durchflussmengen von bis zu 500 Litern pro Stunde und ist in der Lage, die Leitfähigkeit auf weniger als 0,07 µS/cm zu senken.
Zur weiteren Vereinfachung des täglichen Einsatzes ermöglicht ein 7-Zoll-Touch Panel eine intuitive Bedienung. Die Überwachung über ein Gebäudemanagementsystem ist dank der Modbus®-Schnittstelle möglich. Ein Datentransfer ist via USB und die einfache Ausführung von Firmware-Updates und Datenaufzeichnung über microSD möglich.
Um unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht werden zu können, wird das neue Protegra System in drei Modellausführungen angeboten. Sie alle ermöglichen die Nutzung eines modernen, leistungsstarken Umkehrosmosesystems in Laboratorien und industriellen Einsatzbereichen:
- Protegra CS® Pro RO EDI 125 System
- Protegra CS® Pro RO EDI 250 System
- Protegra CS® Pro RO EDI 500 System
Modbus ist eine Marke von Schneider Electric.