Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Abwasser-pumpen

Optimieren Sie die Leistung Ihrer Abwasser-pumpen

Häufige Verstopfungen von Abwasserpumpen führen zu kostspieligen Ausfallzeiten, machen teure Wartungsmaßnahmen erforderlich und verschwenden zudem erhebliche Mengen an Energie. Lesen Sie hier mehr darüber, wie Abwasserpumpstationen in aller Welt von einem verbesserten Pumpendesign profitieren.

Die Abwasserpumpstationen in Jefferson im US-Bundesstaat Louisiana hatten erhebliche Probleme mit schweren Verstopfungen. Die Kosten und der Zeitaufwand für die Wartung nahmen allmählich überhand, da sämtliche Stationen täglich kontrolliert werden mussten.

„Weil wir so viele Hebeanlagen mit Verstopfungsproblemen haben, ging es uns zunächst darum, zuverlässige Ersatzpumpen zu finden“, sagt Linda Daly, die die Abwasserabteilung der Gemeinde leitet. In Jefferson sind über 500 Pumpstationen in Betrieb. In vier dieser Stationen beschloss Daly, Flygt Experior-Pumpen von Xylem zu testen.

Das Flygt Experior-System wurde im vergangenen Mai in allen Pumpen installiert; drei davon wurden zudem mit Flygt SmartRun-Steuereinheiten ausgestattet. Seitdem haben die Pumpstationen keinen einzigen Wartungseinsatz erfordert, und das System hat den Energieverbrauch insgesamt um stolze 50 Prozent reduziert.

„Trotz starker Regenfälle, großen Zuflussvolumen und Eindringen von Grundwasser haben die vier Pumpstationen mit den Xylem-Systemen völlig einwandfrei funktioniert“, freut sich Daly.

Drei Schlüsselkomponenten

Der erfolgreiche Einsatz des Flygt Experior-Systems in der Gemeinde Jefferson ist den drei Schlüsselkomponenten Hydraulik, Motoren und Steuereinheit zu verdanken. Was die Hydraulik betrifft, baut Flygt Experior auf der N-Technologie von Flygt auf: Das selbstreinigende, verstopfungsfreie Kanalrad ermöglicht eine anhaltend hohe Effizienz. Der Motorkonstruktion liegen innovative Berechnungsprogramme zugrunde, die die besonderen Bedingungen für das Fördern von Abwasser berücksichtigen.

Und schließlich ist die Flygt SmartRun-Steuereinheit dafür ausgelegt, stets die optimalen Betriebsbedingungen anzustreben, um Reibungsverluste zu minimieren und die Effizienz der Pumpstation zu maximieren. Auf die wichtigsten Funktionen für das Fördern von Abwasser vorprogrammiert, bietet Flygt SmartRun alle Vorteile beim frequenzgesteuerten Pumpen.

Messungen des Energieverbrauchs

In einer städtischen Abwasserpumpstation im mittelschwedischen Dalarna waren die auftretenden Verluste zum größten Teil auf Reibungsverluste zurückzuführen. Die Station kämpft mit enormen Variationen der Wassermenge, die während der Schneeschmelze im Frühjahr oder nach starken Regenfällen dramatisch ansteigt. Um Überschwemmungen zu verhindern, hatte man deshalb übergroße Pumpen installiert, obwohl diese bei normalen Zuflussmengen mehr Energie als nötig verbrauchten.

In einem Test sollte der Energieverbrauch der Pumpstation beim abwechselnden Betrieb einer Flygt N-Pumpe und einer Pumpe anderen Fabrikats überprüft werden. Nachdem die Flygt N-Pumpe mit einer Flygt SmartRun-Steuerung ausgestattet worden war, wurde das Konkurrenzmodell ausgeschaltet und der Energieverbrauch erneut gemessen. Das Ergebnis war eindeutig: Die Flygt N-Pumpe mit SmartRun-Steuerung kam im Vergleich mit fast 50 Prozent weniger Energie aus.

„Heute haben wir zwei gängige Arten von Steuerungen für Abwasserpumpsysteme“, erklärt Anders Fredriksen, Leiter der Geschäftsbereichs Abwasserförderung bei Xylem. „Es gibt die konventionellen Ein/Aus-Steuerungen, die zwar einfach anzuwenden sind, aber nur begrenzte Möglichkeiten der Funktionsoptimierung bieten, und die frequenzgesteuerten Antriebe, die sich genauer einstellen lassen, aber schwieriger zu installieren und zu optimieren sind. Die Steuereinheit SmartRun löst dieses Problem: Sie kombiniert hochentwickelte Antriebsfunktionen mit einer einfachen, intuitiven Schnittstelle. Die internen Funktionen sind vielseitig, das Interface ist einfach zu bedienen.“ 

Video: Erfahren Sie mehr über die Abwasserlösung der Gemeinde Jefferson

http://www.youtube.com/watch?v=8MrSM0Q2dYQ

von Isabelle Kliger