It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Intelligentes Anlagenmanagement

Verbesserung des Infrastrukturmanagements durch einen datengestützten Ansatz

Das intelligente Anlagenmanagement ist ein datengestützter Ansatz zur Verwaltung des Lebenszyklus der Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur, von Rohrleitungen und Abwasserkanälen bis hin zu Pumpen und Erneuerungsprogrammen. Es vereint Informationen über den Anlagenzustand, den Wartungsverlauf, Leistungsindikatoren und die Investitionsplanung in einer zentralen Umgebung, damit Versorgungsunternehmen verstehen, was sie besitzen, Prioritäten identifizieren und fundiertere Entscheidungen darüber treffen können, wo sie investieren und eingreifen sollen. Das Ergebnis ist ein größeres Vertrauen in die Planung, eine effektivere Nutzung der Budgets und ein belastbarerer Service für die Kunden.

Warum es wichtig ist

Von reaktiver Wartung bis zu fundierten Entscheidungen

Viele Versorgungsunternehmen verlassen sich bei der Planung von Verlängerungen immer noch auf das Alter der Anlagen oder auf isolierte Aufzeichnungen. Intelligentes Anlagenmanagement ersetzt Rätselraten durch eine klarere Sicht auf Zustand, Risiko und Leistung und hilft Teams, sich auf die Anlagen zu konzentrieren, die am wahrscheinlichsten versagen oder Serviceunterbrechungen verursachen.

Eine einzige Ansicht des Systems

Anlagen-, Wartungs- und Inspektionsdaten werden oft über verschiedene Systeme verteilt. Das intelligente Anlagenmanagement verbindet diese Quellen zu einem einzigen Betriebsbild, reduziert die manuelle Arbeit, verbessert die Netzwerktransparenz und bietet Managern eine stärkere Grundlage für tägliche Entscheidungen und langfristige Planung.

Intelligentere Investitionsplanung

Wenn die Budgets knapp sind, müssen die Versorgungsunternehmen wissen, wo die Ausgaben die größte Wirkung haben werden. Intelligentes Asset Management unterstützt ausgewogenere Investitionsentscheidungen, indem es die aktuelle Situation, zukünftige Risiken und Projektanforderungen im gesamten Netzwerk vergleicht.

Pläne, die mit der Realität im Einklang bleiben

Erneuerungsprogramme können abweichen, wenn der Fortschritt vor Ort und die Planung getrennt werden. Das intelligente Anlagenmanagement hilft Teams, die Lieferung zu überwachen, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Prioritäten basierend auf den Netzwerkbedingungen, dem Projektstatus und den sich ändernden betrieblichen Anforderungen anzupassen.

Vorteile des intelligenten Anlagenmanagements

  • Weniger Netzwerkausfälle durch Priorisierung der Interventionen nach dem aktuellen und zukünftigen Anlagenrisiko, was dazu beiträgt, Wasserbrüche zu reduzieren.
  • Höhere Kapital- und Betriebseffizienz durch Konzentration von Investitionen und Wartung auf die wichtigsten Anlagen.
  • Geringere Projektbereitstellungskosten durch kompaktere, besser geplante Austauschprogramme, die die Mobilisierung minimieren und ineffiziente Eingriffe vermeiden.
  • Kürzere Planungszyklen, die den manuellen Aufwand reduzieren und Betriebsteams die Möglichkeit geben, sich auf höherwertige Prioritäten zu konzentrieren.
  • Bessere Risiko- und Investitionsentscheidungen durch kontinuierliche Überwachung des Anlagenzustands, der Leistungsindikatoren und des Planfortschritts.
  • Zuverlässigere, widerstandsfähigere Services durch Anpassung der Erneuerungsplanung an den tatsächlichen Netzwerkzustand, die Wartungshistorie und zukünftige Anforderungen.

Zugehörige Produkte und Dienstleistungen