It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Proaktives Betriebsmanagement in Trinkwassernetzen

Von der Reaktion auf Vorfälle bis zur Antizipation des Netzwerkverhaltens

Wasserversorger können Maßnahmen im Voraus testen, aktuelle und erwartete Bedingungen verstehen und schnellere, besser informierte Entscheidungen treffen, indem sie Live-Betriebsdaten mit einer kontinuierlich aktualisierten digitalen Darstellung des Netzwerks kombinieren. Dieser Ansatz hilft Teams, sich auf Störungen vorzubereiten, den täglichen Betrieb zu optimieren und einen zuverlässigeren Service im gesamten Netzwerk zu gewährleisten, während Unsicherheiten sowohl bei Routine- als auch bei Notfallereignissen reduziert werden. 

Warum es wichtig ist

Von toten Winkeln bis zur netzwerkweiten Sichtbarkeit

Versorgern fehlt oft eine vollständige Echtzeitansicht der Leistung ihrer Systeme. Das proaktive Betriebsmanagement vereint Betriebsdaten und Netzwerkverhalten in einer zentralisierten Umgebung und hilft Teams, Probleme schneller zu erkennen und die Bedingungen in allen Bereichen mit begrenzter Instrumentierung zu verstehen.

Von riskanten Entscheidungen bis hin zu getesteten Maßnahmen

Betriebsänderungen wie Ventilbewegungen, Pumpenanpassungen und Rohrleitungsverschlüsse können sich auf Service, Druck und Wasserqualität auswirken. Das proaktive Betriebsmanagement ermöglicht es Teams, diese Maßnahmen zu testen, bevor sie durchgeführt werden, um Unsicherheiten zu reduzieren und unbeabsichtigte Konsequenzen zu verhindern.

Von langsamen Reaktionen zu einer gut vorbereiteten Reaktion

Notfälle wie Bersten, Ausfälle und anormale Netzwerkereignisse erfordern schnelles, sicheres Handeln. Das proaktive Betriebsmanagement hilft Versorgern, Antwortoptionen im Voraus zu bewerten, die beste operative Alternative zu identifizieren und die Auswirkungen von Störungen auf Kunden und Servicekontinuität zu reduzieren. 

Von der reaktiven Wartung bis zum frühen Eingreifen

Wenn Versorgungsunternehmen erst reagieren, nachdem Probleme eskaliert sind, steigen die Betriebs- und Anlagenrisiken. Das proaktive Betriebsmanagement hilft dabei, Anomalien, Kalibrierungsprobleme und abnormales Verhalten frühzeitig zu erkennen und ermöglicht Korrekturmaßnahmen, bevor kleinere Probleme zu größeren Service-, Zuverlässigkeits- oder Wartungsproblemen werden. 

Vorteile proaktiver Abläufe

  • Schnellere Erkennung und Behebung von Netzwerkproblemen reduzieren Betriebsverzögerungen und verbessern die tägliche Servicezuverlässigkeit.
  • Die frühzeitige Erkennung von Anomalien ermöglicht es den Versorgungsunternehmen, schneller zu handeln und zu verhindern, dass kleinere Probleme zu größeren Betriebsstörungen werden.
  • Eine bessere Sichtbarkeit von Druck, Durchfluss, Verbrauch und Anlagenstatus unterstützt eine sicherere und fundiertere betriebliche Entscheidungsfindung.
  • Das Testen von Betriebsänderungen vor der Ausführung hilft, das Wartungsrisiko zu reduzieren und unbeabsichtigte Folgen im gesamten Netzwerk zu vermeiden.
  • Eine bessere Planung von Reparaturen, Abschaltungen und Notfallmaßnahmen minimiert die Auswirkungen auf den Kunden und verbessert die Servicekontinuität. 
  • Die Prognose des erwarteten Netzwerkverhaltens unterstützt einen effizienteren Betrieb und verbessert die Vorbereitung auf sich ändernde Anforderungen oder anormale Ereignisse. 
  • Eine verbesserte Überwachung der Korrekturmaßnahmen hilft den Versorgungsunternehmen, die Ergebnisse zu überprüfen und die betriebliche Leistung im Laufe der Zeit kontinuierlich zu stärken.